Loading
Caso práctico | Fabricación automotriz y neumáticos
Recent ActivityRecent Activity

Proveedor de nivel de la industria automotriz toma el control de los activos

Al trabajar con JAE Automation, el proveedor de fabricación automotriz CpK Interior Products encuentra una mejor manera de gestionar los activos del sistema de control y reducir el MTTR.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Volante de automóvil y panel de control interior

Desafío

  • Mejorar la organización, el control de versiones y la seguridad de la información de activos relacionados con la automatización. 

Soluciones

  • FactoryTalk AssetCentre software

Resultados

  • Simplifica el proceso de gestión de activos.
  • Reduce el riesgo de pérdida de programas.
  • Mantiene un control de versiones completo.
  • Confirma que el equipo está usando el programa más reciente.
  • Reduce significativamente el tiempo medio de reparación (MTTR).

Minimizar el tiempo improductivo es fundamental en cualquier aplicación industrial. Pero en la fabricación automotriz dinámica justo a tiempo (JIT), cualquier interrupción en la cadena de suministro puede desencadenar rápidamente una cascada de problemas que afecten la producción de vehículos en tiempo real en las instalaciones del fabricante de automóviles.

Para el proveedor Tier de la industria automotriz CpK Interior Products, mantener un entorno de producción ágil significa minimizar la dependencia de otros proveedores Tier. CpK opera tres plantas integradas verticalmente en Ontario que producen los componentes interiores automotrices clave de su oferta.

La instalación de Belleville compone termoplásticos, que se envían a la planta de Port Hope, donde se encuentran las herramientas, la producción de piel fundida y espuma, y el subensamblaje. La planta de Guelph se encarga del ensamblaje y la secuenciación finales, y envía el producto al fabricante de automóviles a tiempo.

"Debido a que tenemos estas capacidades dentro de nuestras propias instalaciones, podemos lanzar nuevos productos y procesos mucho más rápido que si tuviéramos que subcontratar parte del trabajo", explicó Chris Murray, gerente de producción de Belleville, CpK Interior Products.

Identificación de oportunidades de mejora

La instalación de Belleville es más pequeña que las otras dos plantas de la empresa y también cuenta con capacidades de investigación y desarrollo. Como resultado, se ha convertido en una incubadora de innovaciones de fabricación y soluciones de producción.

"Debido a nuestro tamaño relativamente pequeño, es más rentable y rápido probar conceptos aquí en Belleville y luego implementarlos en nuestras otras instalaciones", dijo Murray.  

Desde 2010, JAE Automation, una empresa de diseño de automatización y parte de Rockwell Automation® System Integrator PartnerNetwork™, ha trabajado con CpK para identificar oportunidades de mejoras operativas. El primer proyecto en la planta de Belleville fue el despliegue de una solución de sistema de control supervisorio y adquisición de datos (SCADA), que incluyó FactoryTalk® View Site Edition (SE) software, para complementar la amplia base instalada de productos de control de Rockwell Automation de la planta.  

"Comenzamos con el SCADA y, con el paso de los años, manejamos actualizaciones y sistemas de seguridad", dijo Eric Martin, presidente de JAE Automation. "Comenzaron a surgir preguntas sobre dónde se almacenaban los programas del sistema".

Como ocurre con muchos fabricantes, CpK utilizaba un proceso completamente manual para rastrear los activos del sistema de control.

"Francamente, usábamos hojas de cálculo para hacer un seguimiento de los equipos y el hardware", dijo Murray. "En cuanto al software, las licencias individuales se implementaban en PC y computadoras portátiles".

Los trabajadores calificados utilizaban las computadoras portátiles punto a punto – computadora portátil a PLC – para mantener los sistemas de control. Cualquier cambio de configuración resultante se guardaba manualmente en esa computadora portátil y, en teoría, en una ubicación coherente.

Los desafíos de la gestión manual de activos

La gestión manual de los activos de automatización introducía desafíos significativos, especialmente desde el punto de vista del mantenimiento de software. Aunque la instalación de Belleville utilizaba el servidor SCADA para almacenar y actualizar el software, no todas las computadoras portátiles estaban conectadas al sistema.

"El control de revisiones dependía de que alguien actualizara el software y lo guardara en la ubicación correcta", dijo Murray. "No es muy difícil tener diferentes versiones guardadas en diferentes áreas". 

"Como la operación en Belleville es más pequeña que en otras instalaciones de CpK, menos personas tocan el sistema", añadió Martin. "Sentíamos que el servidor ofrecía una buena configuración para la copia de seguridad. Pero la falta de control centralizado de revisiones introducía un riesgo".

En las instalaciones de CpK más grandes, donde no se habían desplegado servidores y más personas interactuaban con el equipo, el riesgo era mayor. Los programas se almacenaban normalmente en unidades USB y podían ser difíciles de localizar cuando se requería el mantenimiento del equipo.

"Tal vez tenga un atasco en una máquina o un sensor que no funciona correctamente y necesite el software de mantenimiento para tomar acción correctiva", dijo Murray. "En una instalación muy concurrida, no puede permitirse el tiempo improductivo de buscar en los cajones de archivos la unidad USB que, con suerte, tiene el software más reciente".

Una mejor manera

Trabajando juntos, los equipos de CpK y JAE propusieron inicialmente un programa piloto para automatizar y agilizar la gestión de activos en la instalación de Belleville mediante el uso de FactoryTalk® AssetCentre software.

"Sin embargo, el equipo de Belleville se dio cuenta rápidamente de que esto debería ser un proyecto corporativo", dijo Martin. "Así que, al final, nuestra implementación involucró las tres instalaciones".

En la instalación de Belleville, el equipo de JAE volvió a utilizar el poder del servidor del sistema SCADA para implementar la solución. En otras instalaciones, se añadieron servidores a la red.

"Al implementar la solución, utilizamos Microsoft® Remote Desktop Services para habilitar el acceso a los programas de software a través de clientes ligeros", explicó Martin.  

FactoryTalk AssetCentre proporciona una herramienta centralizada para proteger, gestionar, versionar, rastrear y reportar información de activos relacionada con la automatización en toda una instalación. El software está diseñado para proporcionar acceso seguro al sistema, rastrear automáticamente las acciones de los usuarios y las revisiones de firmware, y gestionar el versionado histórico de cualquier archivo electrónico. Además, la solución ofrece copia de seguridad automática.

"La solución agiliza la forma en que los trabajadores se conectan a los PLC y otros dispositivos", dijo Murray. "Los trabajadores solo pueden usar la versión actual del software, y dado que los trabajadores de mantenimiento deben registrar los programas, cualquier cambio se captura automáticamente".

Murray añadió: "Cuando surge un problema, puedo decir con confianza que FactoryTalk AssetCentre reduce significativamente nuestro tiempo medio de reparación (MTTR)".

El éxito se basa en las relaciones

Tanto JAE como CpK atribuyen el éxito de la implementación de FactoryTalk AssetCentre a la relación que las dos empresas han desarrollado a lo largo de los años.  

"Para nosotros, una relación exitosa se basa en escuchar primero a su cliente y luego comprender lo que necesita la instalación", dijo Martin. "CpK comparte sus desafíos comerciales con nosotros y trabajamos juntos para desarrollar soluciones".

Murray añadió: "Las sólidas relaciones de trabajo con nuestros socios como JAE y nuestros clientes son fundamentales para nuestro éxito. Las relaciones son la clave para la completa satisfacción del cliente – y ese es nuestro objetivo".   

Obtenga más información sobre las soluciones implementadas por nuestros System Integrator Partners.

 

Publicado 22 de junio de 2022

Temas: Optimize Production Intelligent Asset Optimization Gestión de activos industriales Automóviles y neumáticos FactoryTalk AssetCentre FactoryTalk MaintenanceSuite FactoryTalk View SE
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos
  5. Chevron LeftChevron Left Proveedor de la cadena de suministro automotriz toma el control de los activos
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.