Una solución común es "suavizar" la dinámica de arranque y paro de una bomba, lo que se puede lograr con un arrancador suave. Sin embargo, incluso los arrancadores suaves tienen diferentes metodologías que se pueden emplear, como un arranque/parada suave básico, control de bombas y velocidad lineal sin sensores.
Algunos métodos pueden o no resolver un problema de golpe de ariete, pero el modo de velocidad lineal sin sensores generalmente tiene el mejor rendimiento y ofrece un arranque y paro suaves incluso con una carga variable (vea la imagen a la izquierda).
En una de nuestras aplicaciones, una estación de bombeo municipal generaba eventos de golpe de ariete que hacían que se activaran alarmas de vibración en un banco a cierta distancia. La velocidad lineal sin sensores fue la solución a su problema.
Diseñe sus sistemas para reducir la posibilidad de que se produzcan eventos de golpe de ariete. Los picos de alta presión, los sonidos audibles de martillo y/o los problemas en otras partes del sistema son signos de un posible evento de golpe de ariete. Si esto ocurre, tome medidas preventivas o arriesgue una acción más costosa más adelante. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre nuestra familia de arrancadores suaves de bajo voltaje.