Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Visibilidad: la propuesta de valor "matadora" para The Connected Enterprise®

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Visibilidad: la propuesta de valor "matadora" para The Connected Enterprise® hero image

En el contexto de la tecnología de la información, el término "killer" se ha utilizado para describir una aplicación de software cuyo valor es tan fundamentalmente convincente que valida una nueva clase de inversión en tecnología.

Piense en las hojas de cálculo y la IBM PC, o en el correo electrónico móvil y el Blackberry.

En ambos casos, una sola propuesta de valor fue suficiente para desencadenar un ciclo virtuoso de inversión, innovación y creación de valor que no ha hecho más que intensificarse desde entonces, dando lugar a las potentes computadoras personales y teléfonos inteligentes que damos por sentados hoy en día.

La industria se encuentra ahora en un umbral similar. La convergencia de la tecnología de la información y la infraestructura de redes operacionales junto con dispositivos cada vez más potentes, aplicaciones de software y, esencialmente, la potencia de computación a demanda están preparados para permitir un nuevo nivel de productividad, eficiencia y agilidad industrial que Rockwell Automation denomina The Connected Enterprise®.

Y aunque pocos discutirían la amplia gama de beneficios empresariales que encarna la visión de The Connected Enterprise®, muchos de los profesionales de la industria que asistirán a la próxima Automation Fair, el 18 y 19 de noviembre en el centro de Chicago, están buscando esa primera propuesta de valor "killer" lo suficientemente atractiva como para iniciar su propio viaje hacia la transformación.

En opinión de este observador, la propuesta de valor más importante de The Connected Enterprise® es la visibilidad mejorada.

La visibilidad tiene las ventajas gemelas de la máxima escalabilidad y un valor claramente demostrable. Pregúntese: "¿Cuál es el punto de datos o el puñado de KPI que podría ayudarle a gestionar sus operaciones de forma más eficaz?"

Luego utilice esa visibilidad mejorada para justificar un despliegue piloto que no sea tan pequeño como para pasar desapercibido, pero tampoco tan “a nivel de toda la empresa” que se atasque antes de que se puedan demostrar ganancias positivas.

Por ejemplo, Jon Reichert de Hillshire Brands de Tyson Foods habló en la conferencia Smart Industry a principios de este mes sobre cómo justificaron la implementación de Rockwell Software FactoryTalk Historian y tableros VantagePoint EMI, principalmente para obtener una mejor visibilidad de la producción de una línea de fabricación de salchichas.

Superaron rápidamente en un factor de cinco la mejora prevista de 0.1% que se utilizó para justificar el proyecto, y están añadiendo activamente KPI complementarios a petición de las operaciones.

"Una vez que la plataforma está ahí, cuesta poco implementar aplicaciones adicionales", dijo Reichart.

Durante la semana de la Automation Fair, este reportero asistirá a los foros de la industria para conocer cómo otras empresas industriales están utilizando los conceptos de Connected Enterprise para mejorar la visibilidad y aprovechar esas inversiones de línea base para obtener fuentes adicionales de valor empresarial. Sospecho que ahí veremos los ROI de convertirse en una Connected Enterprise que son realmente killer.

Publicado 2 de noviembre de 2015

Temas: Alimentos y bebidas

Keith Larson
Keith Larson
VP Content, Putman Media
Conectar:
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Visibilidad: la propuesta de valor "matadora" para The Connected Enterprise®
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.