Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Tuberías: Mejore el uso de la energía y más con el VFD adecuado

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Tuberías: Mejore el uso de la energía y más con el VFD adecuado hero image

Se han establecido sólidamente.

Las ventajas relacionadas con los ahorros energéticos debido al uso de variadores de frecuencia variable (VFD) en estaciones de bombas y de compresores de transporte por tuberías están bien establecidas.

Los variadores ofrecen la precisión en el control necesaria para aumentar o disminuir el flujo en una tubería de transporte. El resultado es una eficiencia y ahorro de energía mayores que los brindados por un arrancador de motor de conexión directa, que requiere el uso de válvulas de control para controlar el flujo.

Sin embargo, lo que no siempre es obvio sobre los VFD son las demás ventajas que se pueden obtener con la elección adecuada. Esto se debe a las diferencias tecnológicas entre los variadores. Es por eso que algunos VFD pueden ayudarlo a obtener mayores ahorros y a mejorar el rendimiento.

Tendiendo esto presente, a continuación se presentan las tres características clave que debe buscar al elegir su próximo VFD de estación de bombas o estación de compresores.

 

1. Sincronización

Los variadores con capacidad de transferencia síncrona le permiten arrancar y controlar múltiples motores de bomba usando un solo variador. Esto puede reducir sus costos iniciales de capital e instalación en hasta un 33% en el caso de un sistema de dos motores, y en hasta un 60% en el caso de un sistema de cuatro motores, en comparación con un sistema de múltiples variadores.

Un sistema de variadores que emplea esta característica también puede contribuir a reducir su costo operativo más elevado: el consumo de energía. Primero, se reducen las pérdidas en los variadores en comparación con un sistema de múltiples variadores. También le permite llevar el motor hasta la misma frecuencia que la de la red eléctrica pública y posteriormente transferir dicho motor a dicha red. Esto puede mejorar la eficiencia total del sistema y proporcionar ahorros de energía adicionales.

Por último, la transferencia síncrona le permite arrancar los motores con un menor impacto sobre el sistema eléctrico, lo cual reducirá o eliminará los cargos por consumo de energía en períodos con tarifas pico, y a la vez ayudará a prolongar la vida útil del equipo y a reducir los costos de mantenimiento.

 

2. Mejor integración

Algunos VFD modernos tienen características y funciones de integración que facilitan su implementación, operación y mantenimiento.

Por ejemplo, los perfiles Add-On (AOP) pueden facilitar la puesta en marcha y la integración puesto que organizan la información del variador y los parámetros configurables para la programación intuitiva. La configuración automática de dispositivos también puede facilitar la puesta en marcha si implementa múltiples variadores o si necesita sustituir un variador. Gracias a esta característica, las configuraciones del variador se almacenan en un controlador Logix y se descargan automáticamente a variadores nuevos o de reemplazo cuando el controlador los detecta. Esto puede ayudarlo a reducir el tiempo dedicado a la tarea de reprogramación que toma mucho tiempo.

 

3. Visibilidad remota

Cuando los VFD se conectan a la red de control de una tubería de transporte con el formateo correcto, estos variadores pueden transmitir datos de rendimiento útiles para la acción a una sala de control central. Esto ayuda a los operadores a tomar mejores decisiones.

Por ejemplo, podrían descubrir que dos estaciones de bombas conectadas que se encuentran en zonas de suministro de energía separadas funcionan a tasas muy diferentes. También podrían hacer funcionar la estación de bombas en la zona con tasas más bajas. Incluso en una sola zona de suministro de energía los operadores podrían detectar que sus costos energéticos son sumamente más bajos fuera de las horas pico. Como resultado, les sería posible modificar las operaciones para aprovechar los costos reducidos.

Los operadores también podrían utilizar los datos de acceso remoto para monitorear y medir las tendencias del rendimiento de los procesos, así como identificar posibles necesidades de mantenimiento. Un operador que observe tres bombas funcionando a la misma velocidad podría notar que una bomba tiene un par de carga más bajo y, como consecuencia, pedir que un técnico investigue el problema.

 

Ahorros y más ahorros

Los VFD proporcionan ventajas de rendimiento y de ahorros inherentes a las estaciones de bombas y de compresores. La elección de un VFD con las características de sincronización, integración y visibilidad remota le permitirá llevar el rendimiento y los ahorros a un nivel sin precedentes.

No importa cuáles sean las exigencias de sus tuberías de transporte, siempre existirá una solución de VFD que le permita satisfacer sus necesidades específicas.

Publicado 17 de agosto de 2020

Temas: Petróleo y gas

Rick Paes
Rick Paes
Consultor técnico de la industria de petróleo y gas, Rockwell Automation
Conectar:
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Tuberías: Mejore el uso de la energía y más con el VFD adecuado
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.