Recomendado para ti
El hecho de hacer llegar la información adecuada a las personas adecuadas en el momento adecuado no es un problema nuevo para las empresas. Sin embargo, el problema es más evidente a medida que las tecnologías emergentes, como la Internet de las cosas (IoT), la evolución de la conectividad y los productos inteligentes y conectados, generan cantidades de datos sin precedentes.
De hecho, IDC ha afirmado que la "esfera de datos global" alcanzó los 18 zettabytes en 2018 y aumentará a 175 zettabytes – es decir, 175 billones de gigabytes – en 2025. Para ponerlo en contexto, descargar 175 zettabytes de información a la velocidad media de Internet tardaría 1.8 mil millones de años, según el informe Data Age 2025 de IDC.
Como resultado de esta explosión de datos fenomenal, cada vez es más difícil seguir el ritmo y las empresas necesitan nuevas tecnologías que las respalden en sus esfuerzos de transformación digital.
Superar los dilemas digitales
Los dilemas digitales son frecuentes en nuestra vida. Por ejemplo, un conductor que utiliza un GPS debe interpretar las indicaciones que le proporciona el dispositivo para entender la ruta que quiere que tome, y si no lo hace con suficiente rapidez, puede perderse. En el mundo empresarial, vemos con frecuencia que las personas dependen de los datos solo para interpretarlos mal o aplicarlos fuera de contexto.
Esto ya no tiene por qué ser así. Las tecnologías inteligentes modernas pueden ayudar a los fabricantes a procesar, filtrar y comprender la información que realmente necesitan para llevar a cabo una tarea o proceso concreto en medio de la gran cantidad de datos que están acumulando. Por ejemplo, la realidad aumentada (AR) puede proporcionar la información adecuada cuando se necesita para ayudar a los trabajadores de la fábrica a tomar decisiones mejores y más rápidas.
La realidad aumentada es un conjunto de tecnologías que superponen datos e imágenes digitales sobre un objeto físico. Un dispositivo móvil con capacidad de realidad aumentada puede identificar un producto inteligente conectado (SCP), como una máquina industrial. A través de una aplicación de realidad aumentada, el dispositivo puede conectarse al gemelo digital del SCP en la nube, transmitir datos y superponer instrucciones sobre un objeto para que el usuario las siga.
En la práctica, esto significa una reducción de los errores, un aumento de la eficiencia y una mejora de la productividad. Para volver al ejemplo de un conductor que interactúa con un GPS, empresas como Continental utilizan la realidad aumentada para proporcionar información sobre el tablero y la navegación en contexto con pantallas de visualización frontal que permiten a los conductores mantener la concentración, reducir los errores y conducir de forma más segura.
Ya estamos viendo cómo las empresas cosechan los beneficios de esto. Por ejemplo, una investigación de PwC revela que el 91% de las empresas industriales invierten en fábricas digitales. Mientras tanto, IDC estimó que el 60 por ciento de los 2000 fabricantes más grandes confiarán en plataformas digitales como base de sus ecosistemas industriales, además del 40 por ciento de todo el gasto en tecnología que se destinará a la transformación digital hasta 2019.
Sin embargo, a pesar del claro potencial de la tecnología, muchas empresas siguen sin poder aprovecharlo debido a una serie de desafíos.
Tres desafíos que frenan a los fabricantes
Desafío n.º 1: Madurez de los dispositivos portátiles
Consumir, comprender y poner en práctica todos los datos creados por la IoT puede ser una gran lucha para la mayoría de las empresas. La realidad aumentada puede ayudar al aconsejar a los usuarios sobre la acción que deben tomar, pero todavía existen grandes obstáculos, como la madurez y la practicidad de los dispositivos portátiles.
Esta situación es similar a la de la banda ancha móvil, que estaba luchando por despegar hasta el lanzamiento del iPhone. El producto de Apple cambió las reglas del juego en términos de crear un nivel aceptable de experiencia de usuario. Una vez que la experiencia de la tecnología portátil alcance un estándar aceptable, es probable que veamos un fuerte aumento en el uso de la realidad aumentada.
Desafío n.º 2: El futuro es inteligente
Aunque la mayoría de las experiencias de realidad aumentada se ofrecen actualmente a través de dispositivos móviles, el futuro de esta tecnología está en las gafas inteligentes. Al igual que los dispositivos portátiles, la madurez de esta tecnología aún no cumple plenamente con los estándares de fábrica, pero está mejorando rápidamente. Y su éxito general dependerá de los principales actores que la impulsen. Por ejemplo, Apple está trabajando con terceros para crear gafas de realidad aumentada que espera presentar en 2020, mientras que Facebook se ha asociado con Luxottica para crear las Ray-Ban inteligentes que podrían estar disponibles para los consumidores a partir de 2023.
Desafío n.º 3: Inculcar un enfoque sistémico
Los fabricantes a menudo cuentan con la tecnología necesaria para resolver un caso de uso singular. El desafío que enfrentan es instalar un enfoque sistémico que no interrumpa sus procesos de trabajo y que sea lo suficientemente transparente para entregar información relevante a las personas adecuadas en el momento adecuado.
Hora de subirse a la innovación de la realidad aumentada
La tecnología portátil inteligente puede que aún no esté lista para un uso generalizado, pero es solo cuestión de tiempo antes de que estas innovaciones impulsadas por la realidad aumentada se vuelvan comunes. Y cuando lo hagan, impulsarán nuevos niveles de agilidad y productividad de la fuerza laboral para las empresas de fabricación.
Según un estudio de mercado de IDG, aproximadamente el 75 por ciento de las empresas alemanas ya están involucradas en proyectos de realidad aumentada y realidad virtual o planean hacerlo a corto plazo.
La industria está trabajando para facilitar la creación de aplicaciones de realidad aumentada con un conjunto de herramientas de bajo código. Ayudamos a reducir las barreras para adoptar la innovación de realidad aumentada y aprovechar un enfoque de plataforma sistemático y escalable desde el principio.
La asociación entre PTC y Rockwell Automation acelera las metas de crecimiento empresarial y nuestra experiencia, recursos, tecnología e iniciativas de lanzamiento al mercado combinados pueden ayudar a transformar las operaciones físicas con tecnología digital. La asociación ofrece mayor productividad, mayor eficiencia de planta, menor riesgo operacional y mejor interoperabilidad de sistemas que ayudarán a los fabricantes a prosperar en el mundo digital moderno.
Publicado 16 de marzo de 2020