Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Empiece a ahorrar cuando use un VFD con capacidades de transferencia síncrona

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Dos trabajadores con computadora portátil en una planta

Los ahorros continúan cuando se utiliza un variador de frecuencia (VFD) con capacidades de transferencia síncrona y bypass. Puede ayudar a reducir los costos de capital iniciales y los costos de consumo de energía y mantenimiento a largo plazo en diversas aplicaciones de control de motores. Y junto con los ahorros de costos, el VFD puede ayudarle a aumentar la eficiencia y lograr un control de procesos más flexible.

Un VFD con capacidades síncronas le permite operar un motor de manera continua con control de velocidad variable o arrancar y sincronizar varios motores. También le brinda la capacidad de arranque suave en motores grandes.

Por lo tanto, tómese el tiempo para ver si el variador es adecuado para sus operaciones. Podría ganarse el favor de todos, desde los técnicos en la planta, que tienen menos piezas que mantener, hasta el director financiero, que busca controlar los costos de consumo de energía en la producción.

Funcionamiento con un motor

En esta aplicación, el VFD hace funcionar el motor de manera continua con control de velocidad variable y puede transferir el motor a la fuente de derivación cuando sea necesario.

Esta aplicación puede aumentar la eficiencia general del sistema para lograr ahorro de energía. Y puede ofrecer más ahorros al eliminar, o no requerir, el uso o el mantenimiento de ciertos aparatos.

En aplicaciones de ventiladores, por ejemplo, se pueden retirar o dejar abiertos los reguladores, ya que ya no se necesitan para obtener flujo de aire variable. Y en las bombas, se pueden dejar abiertas las válvulas, ya que ya no se necesitan para proporcionar control de flujo.

Funcionamiento de varios motores

Aquí, un VFD puede arrancar y sincronizar varios motores. Esto puede reducir su corriente de carga plena y su consumo de energía, y optimizar su proceso.

El número de motores que se pueden operar está limitado por factores externos, como la capacidad del bus y las limitaciones de cableado. Pero en algunos casos, la aplicación de transferencia síncrona se ha aplicado con éxito a sistemas de hasta 10 motores.

Hay dos opciones posibles en una aplicación de varios motores. En primer lugar, todos los motores pueden tener la misma clasificación. En segundo lugar, puede existir un rango de potencia de motor. En este segundo escenario, el sistema de variadores debe dimensionarse para la potencia del motor más grande, pero también debe poder controlar el motor más pequeño.

Aplicación de arranque suave

Esta aplicación se usa para arrancar motores, acelerar a velocidad plena y transferir a la fuente de derivación.

El variador no está diseñado para aplicaciones continuas. Por lo tanto, la capacidad nominal de amperaje del variador puede reducirse para que coincida con el requisito de arranque de la carga. El variador no tiene capacidad nominal para la potencia del motor, solo para el requisito de potencia de arranque.

Listo, preparado, ahorre

Para obtener más información sobre cómo los VFD con capacidades de derivación y transferencia síncronas pueden ayudarle a mantener dólares en su presupuesto y optimizar su control de motor, visite nuestro sitio web.

Esta publicación fue coescrita por Gary Bankay.

Publicado 3 de julio de 2019


Brad Bugiardini
Brad Bugiardini
Team Lead, PF6000 Product Management, Rockwell Automation
Brad Bugiardini is the Product Manager for the PowerFlex 6000 Medium Voltage Drive family, located in Cambridge, Ontario. Brad has been with Rockwell Automation for 10 years – all with the medium-voltage business. He holds a degree in Electrical Engineering Technology from Mohawk College in Hamilton, Ontario.
Conectar:
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para usted

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Empiece a ver ahorros cuando use un VFD con capacidades síncronas
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.