Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Vea y resuelva fallos antes de que ocurran con el análisis de predicción

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vea y resuelva fallos antes de que ocurran con el análisis de predicción hero image

¿No sería estupendo saber cuándo los dispositivos de su hogar están a punto de fallar, para poder repararlos o sustituirlos antes de que se estropeen?

Imagínese lo mucho mejor que sería la vida. No más averías del aire acondicionado en los días más calurosos del verano. No más lavavajillas inservibles en las noches de entre semana. No más fallos informáticos antes de poder hacer una copia de seguridad de las fotos familiares y los archivos personales.

Lo mismo ocurre en la planta. Al saber cuándo las máquinas y los equipos están a punto de fallar, puede darles servicio de forma proactiva para evitar situaciones estresantes como el tiempo improductivo, los pedidos de clientes no atendidos y los problemas de calidad.

Puede que no sepamos cuándo nuestras tecnologías domésticas van a fallar. Pero es posible obtener esta información en sus operaciones de producción hoy mismo mediante tableros con análisis de predicción.

Los conocimientos de predicción pueden ayudar a sus trabajadores a resolver cualquier número de desafíos en sus operaciones. ¡Obtenga más información sobre FactoryTalk InnovationSuite!

Cuando el tiempo real es demasiado tarde

Desde máquinas inteligentes hasta sensores conectados, las tecnologías de IoT han cambiado para siempre la forma en que usted ve sus operaciones. Ahora puede acceder a dato en tiempo real y análisis relevantes para monitorear casi cualquier aspecto de la producción, en tiempo real, las 24 horas del día.

Estos datos son excelentes para rastrear el rendimiento, la calidad y más. Sin embargo, el dato en tiempo real no es suficiente cuando se trata de detectar fallos de máquinas o equipos que causan tiempo improductivo inesperado. Necesita información sobre posibles problemas antes de que causen tiempo improductivo, no después.

Aquí es donde entran en juego el software de análisis avanzado y los tableros. El software combina dato en tiempo real con aprendizaje automático para comprender los patrones que preceden a los eventos de tiempo improductivo y otros problemas. Se presenta en un tablero y puede detectar anomalías que pueden indicar nuevos modos de fallo u otros problemas que deben investigarse.

Estas predicciones pueden ayudar a sus trabajadores a resolver una gran cantidad de desafíos en sus operaciones.

Mire hacia su futuro

Aún más valioso que saber cuándo algo está a punto de fallar es saber qué hay que hacer para solucionarlo. Los tableros de análisis prescriptivo utilizan datos históricos de fallos y tendencias para indicar a los trabajadores qué acción correctiva deben tomar. Esta información puede ayudar a garantizar que se tomen las medidas adecuadas para evitar fallos de los activos, mantener la producción en el objetivo, maximizar la calidad y mucho más.

Los tableros de análisis predictivo se pueden personalizar para ofrecer la información específica que los trabajadores necesitan para resolver diferentes problemas. Por ejemplo, un trabajador de una planta de fabricación de alimentos puede obtener información sobre los activos de mezcla, llenado y envasado de una línea en un solo lugar.

Con estos tableros, un usuario puede ver que se ha marcado un mezclador como que tiene un problema de tiempo improductivo inminente. Hay más detalles sobre el activo disponibles en la misma pantalla, incluido su tiempo esperado hasta el fallo y parámetros de rendimiento como la vibración y el consumo de energía.

Con esta información, un técnico podría investigar más a fondo los problemas de la mezcladora y programar cualquier trabajo necesario para que se realice durante un tiempo improductivo planificado, antes de que se prediga que falle el activo.

Al observar una línea de producción, se puede ver un análisis de predicción para varios carros. Esto permite al usuario hacer comparaciones e identificar tendencias, todo en un solo gráfico.

Por ejemplo, los trabajadores pueden ver que un carrito en una línea tiene una vida útil de trabajo mucho más corta y piezas restantes previstas. También pueden ver la tendencia de vida útil de trabajo prevista y cuánto se desvía ese carrito de los otros carritos.

Esto puede dar a los trabajadores una ventana de respuesta lo suficientemente larga para redirigir la producción a otros carros y corregir el problema en el carro identificado antes de que afecte a la producción.

Por supuesto, aunque el mantenimiento predictivo de activos ofrece un valor enorme, no es la única aplicación de los tableros de análisis predictivo. También puede utilizar los tableros para pronosticar resultados y comprender los problemas que afectan al rendimiento, la calidad del producto, la eficiencia energética y más.

Primeros pasos

Muchas empresas están deseosas de implementar tableros de análisis predictivo, pero no saben qué deben hacer ni por dónde empezar. Si se encuentra en esta situación, podemos ayudarle.

Rockwell Automation puede trabajar con usted durante todo el proceso. Podemos ayudarlo a definir los problemas empresariales que desea resolver, identificar y recopilar los datos adecuados, y crear modelos de predicción y tableros.

Si desea obtener más información, puede explorar todas nuestras soluciones impulsadas por FactoryTalk InnovationSuite.

Publicado 11 de octubre de 2019

Temas: Automóviles y neumáticos

Noel Henderson
Noel Henderson
IIoT/Edge Analytics Sr. Technical Consultant, Rockwell Automation
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Vea y resuelva fallos antes de que ocurran con el análisis de predicción
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.