Pruebas de sistemas en el mundo digital
Al crear un gemelo digital dinámico que comprenda tanto el CAD como la lógica operativa real del sistema, dispone de un medio poderoso para poner a prueba un sistema en un entorno virtual, donde el costo de los cambios es mínimo en comparación con los que se incurren en la fase de puesta en marcha.
El software de simulación y emulación 3D proporciona una plataforma ideal para crear gemelos digitales dinámicos. Con él, puede importar el CAD de una amplia gama de formatos estándar, crear comportamientos cinemáticos para reflejar los movimientos del sistema real y conectar los elementos de control del modelo al sistema de control real mediante un explorador de etiquetas. A continuación, solo tiene que crear cargas para impulsar el sistema y su gemelo digital está activo y listo para ser operado mediante las HMI que utilizará en el sistema real.
Las dos verdades potencialmente conflictivas ahora se representan con precisión en un entorno virtual. Su funcionamiento completo puede verificarse y demostrarse de manera exhaustiva y repetible, antes de comprometer cualquier recurso para su fabricación.
Cuando el sistema real se ensambla en las instalaciones y se conecta al sistema de control, puede estar seguro de que no encontrará ningún problema de operación lógica o de secuenciamiento. Estos se habrán identificado y resuelto anteriormente durante la fase de puesta en marcha virtual del proyecto.
Ganadores por todas partes
Un sistema que ha sido sometido a las pruebas rigurosas de pruebas y puesta en marcha virtuales beneficia a todos. Los trabajadores de producción obtienen un sistema más exhaustivamente probado que funciona según las especificaciones. Los integradores de sistemas pueden predecir con mayor exactitud los tiempos de puesta en marcha y planificar en consecuencia. Y todos los interesados ganan cuando los proyectos se entregan a tiempo y dentro del presupuesto.
El uso de la puesta en marcha virtual añade valor a todo el proceso no solo al producir retornos tangibles, sino también al aumentar el nivel de confianza asociado con el proceso de implementación de sistemas de automatización industrial.