Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Cambie la producción con la fabricación flexible

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Mujer ensamblando un producto

Las crisis generan cambios, a menudo permanentes. Los consumidores se comportan de manera diferente. La industria innova. Las construcciones de máquinas vienen con nuevas expectativas.

En medio de la crisis de la COVID-19, se le pidió al único productor de mascarillas quirúrgicas de Australia, Med-Con, que aumentara significativamente la producción, de dos millones a 80 millones de mascarillas al año. Foodmach intervino para ayudar a aumentar la capacidad de fabricación construyendo siete máquinas adicionales. Pero esta no era una orden común. El desafío: recrear máquinas diseñadas y fabricadas hace 40 años.

Estas construcciones normalmente tardan varios meses e incluyen planos y listas de materiales. Foodmach solo tenía 60 días y solo un modelo con el que trabajar, un modelo basado en piezas de hace 40 años.

Recrear esta máquina con los estándares actuales ha sido un viaje angustioso con los altibajos diarios detallados en su blog del proyecto Med-Con. Pero nos complace compartir que fue un éxito rotundo.

Main Image

Med-Con 1, la primera nueva máquina de mascarillas de Australia en más de 30 años, está lista para su entrega.

Adáptese con la fabricación flexible

Aunque esto supuso un desafío extraordinario, en esencia se trata de un escenario bastante común: nuevas expectativas de equipos antiguos. Estos equipos funcionaban perfectamente para las operaciones diarias habituales, pero en muchos casos no pueden soportar la velocidad necesaria con la creciente demanda.

La velocidad requiere flexibilidad, tanto de las máquinas como de las personas. La flexibilidad es tanto una mentalidad como un medio tangible para coordinar la producción. La rigidez no tiene cabida ante las nuevas circunstancias y condiciones del mercado. Se trata de crear un flujo continuo desde la necesidad hasta la entrega, desde la decisión hasta la implementación y desde el desafío hasta la solución.

Foodmach no iba a rechazar la oportunidad de ayudar a personas de todo el mundo. Y estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para acelerar nuestros productos y compartir nuestra experiencia para apoyar el trabajo de Foodmach.

Examinamos las máquinas de primera generación: muchas instalaciones las tienen, un motor que acciona un solo eje que se conecta con otros procesos. Por cada revolución del eje, una pieza sale por el otro extremo. Pero el eje solo puede girar a cierta velocidad, lo que limita drásticamente la capacidad de aumentar la velocidad y variar la producción.

Ayudamos a Foodmach a cambiar la producción, eliminando por completo el eje en favor de nuevas mecánicas que controlan de forma independiente cada parte de la operación y funcionan de forma asíncrona para optimizar el rendimiento y el rendimiento efectivo.

No fue un movimiento que tardó días o semanas. En cuestión de horas después de la llamada de Foodmach, nuestro equipo de respuesta a crisis estaba en acción.

Fabricación flexible: adaptándose rápidamente a los mercados y eventos cambiantes
Fabricación flexible: adaptándose rápidamente a los mercados y eventos cambiantes
Blog
Blog
Fabricación flexible: adaptándose rápidamente a los mercados y eventos cambiantes
Comprender cómo adaptar las operaciones de fabricación a los cambios masivos del mercado.

Prepárese para la nueva normalidad

La flexibilidad de su fabricación le ayudará a reaccionar a las fluctuaciones de la cadena de suministro y del mercado ahora mismo, y también a prepararse para la “próxima” normalidad. Lo interesante del trabajo de Foodmach es la capacidad de crear un sistema modular y escalable utilizando un conjunto común de herramientas de programación – en una plataforma más antigua. La clave: no sobrecomplicamos el proceso.

Parte de eso fue resultado del plazo: cuando solo tienes semanas para entregar, no hay oportunidad de pensar demasiado. El plazo impulsó iteraciones e innovación rápidas. Al observar el antiguo diseño mecánico, era inmensamente complejo. Cuando saltamos generaciones, eliminamos el 80 % de las piezas mecánicas. Al reducir el número de piezas mecánicas, se reduce la posibilidad de fallos.

Esta fue una respuesta rápida. La tecnología estaba de nuestro lado. Este es también un gran ejemplo de enfoque con una nueva perspectiva. Desde el control de velocidad infinito hasta los servocontroladores y motores integrados: la flexibilidad y la velocidad son posibles gracias a la simplificación de lo complejo.

La maquinaria antigua funcionaba bien para lo que había que hacer, antes de la pandemia. Tal vez su configuración sea adecuada para lo que está haciendo ahora. Pero, ¿está preparado para un cambio de rumbo?

La fabricación flexible le brinda la libertad de satisfacer las cambiantes demandas del mercado.


Mike Wagner
Mike Wagner
Gerente de negocios de OEM globales, Rockwell Automation
Mike lleva 27 años en Rockwell y más de 30 años en la industria de la automatización. En Rockwell, Mike ha sido responsable de la gestión de productos, la gestión de marketing de EMEA y la gestión del segmento de OEM. Ha formado parte de la junta directiva y del comité de marketing global de PMMI (organización comercial de Norteamérica).

Publicado 3 de junio de 2020

Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Cambie la producción con la fabricación flexible
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.