Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Transformación digital mediante 5G independiente (SA)

Rockwell Automation y Nokia unen fuerzas para habilitar 5G independiente (SA) privada para la transformación industrial.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un hombre con barba y equipo de protección mira una tableta en el piso de operaciones de fabricación en una fábrica.

La colaboración entre Rockwell Automation y Nokia es fundamental para la transformación digital de las redes industriales mediante la tecnología inalámbrica privada. Juntos, mejoramos la conectividad industrial, la eficiencia operativa y la personalización y seguridad de las redes. La combinación de las soluciones de automatización industrial de Rockwell Automation y las tecnologías inalámbricas de Nokia respalda tecnologías emergentes como la Internet industrial de las cosas (IIoT), la realidad aumentada (AR) y la inteligencia artificial (AI). Estas capacidades son esenciales para las industrias que buscan innovar y mantenerse competitivas.

Un enfoque clave actual para Nokia y Rockwell Automation es el uso de espectro con licencia o con licencia ligera como habilitador del rendimiento y la robustez de las redes celulares privadas. En Estados Unidos, el Citizens Broadband Radio Service (CBRS) proporciona 150 MHz de espectro con licencia ligera para su uso con redes LTE y 5G privadas. Este espectro se puede solicitar en incrementos de 10 MHz y utilizar sin costo alguno. Además, se puede adquirir acceso garantizado a hasta 20 MHz de espectro mediante Priority Access Licenses (PAL). La 5G privada está validada y lista para uso industrial hoy en día, y un número cada vez mayor de clientes confía en 5G. Por lo tanto, la adopción de 5G independiente (SA) y CBRS es un tema más candente que nunca.

Nokia y Rockwell Automation se han unido para evaluar las redes 5G SA privadas que utilizan el espectro CBRS para el control industrial en tiempo real con protocolos EtherNet/IP™. Esta asociación tecnológica mejora la conectividad industrial, aprovechando las robustas tecnologías 4G LTE y 5G de Nokia para optimizar las operaciones de fabricación con conectividad confiable y de alta velocidad. Dado que EtherNet/IP™ se transporta a través de TCP/IP, se pueden admitir múltiples dispositivos de automatización detrás de un solo enrutador inalámbrico, sin ninguno de los túneles especiales o equipos adicionales que se requieren actualmente para otros protocolos Ethernet.

Al integrar la experiencia en automatización industrial de Rockwell Automation con la experiencia en tecnología inalámbrica de Nokia, la colaboración mejora la eficiencia operativa mediante una mayor automatización, la recopilación de dato en tiempo real y el análisis. Esta sinergia agiliza los procesos, reduce el tiempo improductivo y aumenta la eficiencia general. Además, la asociación tecnológica ayuda a garantizar una infraestructura de red segura y dedicada, crucial para las aplicaciones industriales.

Diagrama Nokia 5G

La ilustración anterior es una representación simplificada del banco de pruebas que se utilizó para las pruebas de colaboración. Representa un caso de uso de aplicación de activos industriales estacionarios sin cables, que consta de:

  • Un controlador de área con un controlador de seguridad GuardLogix®
  • Dos áreas distribuidas con E/S estándar y de seguridad FLEX 5000®, que representan skids, máquinas o equipos

(Nota: el propósito del controlador de seguridad en cada área distribuida era recopilar únicamente los datos de telemetría del banco de pruebas).

Se utilizó una solución privada de Nokia, que constaba de:

  • Red de acceso por radio (RAN) 5G, 3GPP Release 15, 5G SA y funcionamiento en la banda de espectro n48 (CBRS). Unidad de banda base Nokia AirScale, dos unidades de radio AirScale AZQC.
  • Núcleo 5G (5GC) en funcionamiento en el servidor Mission-Critical Industrial Edge (MXIE) DAC en planta
  • Dos routers industriales 5G SA FRRO501c (en la terminología celular, equipos de usuario o UEs)

Las pruebas se realizaron de acuerdo con un plan de pruebas bien establecido proporcionado por Rockwell Automation con criterios estrictos de éxito de cero fallos de conexión durante un período de prueba limitado de 3 h. El plan de pruebas incluyó una serie de casos de prueba para establecer conexiones de E/S estándar y de seguridad EtherNet/IP confiables (CIP Safety™) desde el controlador de área GuardLogix® a la izquierda, con varios ajustes de intervalo solicitado entre paquetes (RPI), a través del núcleo 5G y RAN hasta las E/S estándar y de seguridad FLEX 5000 en las áreas 1 y 2 a la derecha. El RPI es el período en el que el controlador y los módulos de E/S distribuidos intercambian dato en tiempo real.

La prueba demostró exitosamente que el estado actual de la 5G industrial (3GPP Release 15, SA, en planta, espectro CBRS) tiene una latencia y un jitter lo suficientemente bajos como para admitir ajustes de RPI mejores que los ajustes predeterminados de Rockwell Automation para conexiones de E/S estándar y de seguridad EtherNet/IP. Estos ajustes de RPI admitirán muchas aplicaciones de activos industriales estacionarios sin cables (skids, máquinas o equipos) que utilizan comunicaciones de E/S estándar y de seguridad EtherNet/IP. Es importante destacar que, aparte de la asignación típica de direcciones IP y la configuración de red, no se requirió ajuste ni configuración especial en el equipo de Nokia; todo funcionó “listo para usar”.

El uso del espectro CBRS ayuda a garantizar la operación sin interferencias para equipos críticos de automatización, manteniendo el rendimiento ininterrumpido. Una red privada con hardware en planta mantiene los datos en planta, minimizando la latencia y mejorando la privacidad y la seguridad. Además, la red celular privada utiliza tarjetas SIM, lo que simplifica la administración de dispositivos en su red.

Las redes 5G autónomas (SA) operan sin una red LTE heredada, lo que reduce costos y complejidad a la vez que proporciona conexiones más rápidas. Como resultado, el uso de 5G para todo el tráfico de la red (control más dato de usuario) reduce considerablemente los tiempos de conexión inicial y traspaso. Para los casos de uso que requieren tanto 5G como LTE, LTE se puede integrar con redes 5G SA.

Los casos clave de uso para 5G SA privada incluyen:

  • Conectividad de extremo a nube: La conectividad de alta velocidad y baja latencia de 5G permite la transmisión de dato en tiempo real y cobertura confiable para aplicaciones de IA y ML.
  • Aplicaciones para trabajadores conectados: La excelente cobertura y ancho de banda de 5G mejoran las herramientas móviles como analítica, gemelos digitales y RA.
  • Aplicaciones para activos móviles: Los tiempos de traspaso rápidos y la baja latencia de 5G SA mejoran la conectividad para Vehículos Guiados Automatizados (AGV) y Robots Móviles Autónomos (AMR).
  • Activos industriales estacionarios sin cables: 5G reduce la necesidad de comunicaciones cableadas, aumentando la agilidad y reduciendo el tiempo de reconfiguración de las operaciones industriales.

Fuera de EE.UU., las redes inalámbricas privadas industriales suelen utilizar espectro licenciado. El rendimiento observado con CBRS es coherente con los resultados utilizando otras bandas licenciadas sub-6 GHz como las que se emplean en otros países, haciendo que estos hallazgos sean aplicables a nivel mundial.

¿Le interesa obtener más información? Acompáñenos en la Rockwell Automation Fair en Anaheim, California, este noviembre para experimentar nuestra colaboración en acción. Haga clic aquí para obtener más detalles sobre este evento y cómo registrarse.

Automation Fair
Automation Fair
Evento
Evento
Automation Fair
Join more than 14,000 problem-solvers, makers and leaders for inspiration, connections and education at the 2026 Automation Fair® event.
Más información

Publicado 18 de septiembre de 2024

Temas: Empower People Networks & Infrastructure Soluciones de procesos Solutions for OEMs Productos de redes industriales

Scott Griffiths
Scott Griffiths
Advanced Technology Lab Manager, Rockwell Automation
Dr. Scott Griffiths has been with Rockwell Automation (RA) for six years and presently manages RA’s Advanced Technology team in Milwaukee. During his tenure in Advanced Technology, Dr. Griffiths was a senior researcher focused on industrial communications. In this capacity he studied 5G and co-led the execution of several collaborative testing efforts with 5G vendors. Dr. Griffiths is a subject matter expert on 5G within RA but has also worked on other research activities related to single-pair Ethernet, low-power wireless, and wireless power. Dr. Griffiths holds bachelor’s degrees in physics and mathematics from Oregon State University. His PhD is in experimental physics from the University of Iowa, where he developed low-energy X-ray polarimeters and studied gamma-ray astronomy. Prior to joining RA, Dr. Griffiths completed a post-doctoral fellowship in Spain, where he contributed to the construction of a prototype Large Size Telescope for the Cherenkov Telescope Array gamma-ray observatory.
Conectar:
Matt Hoover
Matt Hoover
Global Product Manager, Wireless and IIoT Products, Rockwell Automation
Matt’s career in software and technology includes leadership, sales, marketing, and development roles with Rockwell Automation, Linear Technology, Wind River, and Embedded Planet. In addition, Matt has extensive experience helping customers define and implement wireless IoT product solutions to realize digitalization and Industry 4.0 goals. Matt earned a Bachelor of Science in Mathematics / Computer Science from Kent State and an MBA from John Carroll.
Conectar:
Evan Forrest
Evan Forrest
Enterprise Partner Manager, Mobile Networks Americas, Nokia
Evan Forrest is the Enterprise Partnership Manager for Mobile Networks at Nokia, responsible for growing strategic technology and go-to-market partnerships. He joined Nokia in 2020, focusing on the establishment and expansion of Nokia’s industrial partner ecosystem across North America leveraging 4G/5G technologies. His role has evolved to leading lighthouse partnerships/projects across Transportation, Smart City, and Manufacturing sectors among others by way of enhanced digital connectivity. Prior to that, Evan spent 12 years in various sales and channel leadership roles at Rockwell Automation; helping manufacturers navigate Industry 4.0 and their digital transformation journeys. Evan earned his Bachelor of Science in Industrial Engineering from California Polytechnic State University - San Luis Obispo. Passionate about advancing digital solutions, he welcomes connections to discuss how manufacturers can harness 4G/5G for their digital transformation journeys.
Subscribe to Rockwell Automation

Receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe now
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Transformación digital mediante 5G independiente (SA)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.