Loading
Blog | Soluciones de procesos
Recent ActivityRecent Activity

Modernice su planta con Ethernet de alta velocidad

Modernice su planta con Ethernet de alta velocidad hasta la tecnología de campo con Ethernet-APL.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Una ingeniera monitorea la tecnología de dispositivo de campo de forma digital.

El próximo estándar para aplicaciones de campo en las industrias de procesos

Ethernet-APL™ (Ethernet-Advanced Physical Layer) permite el futuro de la automatización de procesos mediante estas características principales:

  • Facilidad de adopción
  • Integración transparente
  • Instalación simplificada
  • Mayores distancias
  • Clasificación para la industria de procesos
  • Datos valiosos

A medida que la digitalización se vuelve más común en la automatización industrial y las empresas buscan extraer su valor, el acceso a los datos es más crucial que nunca.  

Sin embargo, las industrias de procesos tienen requisitos especiales que dificultan la modernización hacia soluciones digitales. Un ejemplo de estos requisitos incluye una comunicación rápida y transparente desde el campo hasta el nivel de información en zonas explosivas y peligrosas en condiciones difíciles. En este sector industrial sensible, cualquier despliegue de nueva tecnología debe probarse exhaustivamente y proporcionar beneficios empresariales adicionales. Además, la nueva tecnología no puede requerir una capacitación extensa para la instalación y el mantenimiento, lo que hace que satisfacer las necesidades de la automatización de procesos sea una tarea difícil. Esto resalta por qué ha sido un desafío digitalizar el nivel de campo en la industria de procesos, hasta ahora.

Ethernet-APL tiene clasificación de peligro y ha sido diseñado específicamente para ser el próximo estándar para aplicaciones a nivel de campo. Se ha desarrollado en base a los requisitos de organizaciones de usuarios finales como NAMUR. Junto con características clave como el ancho de banda de comunicación de 10 Mbit/s y el cableado de dos hilos capaz de alimentar dispositivos de campo, una de las principales ventajas de Ethernet-APL es lo fácil que es de usar. Ethernet-APL extiende EtherNet/IP a todas las áreas de las operaciones de procesos. Esto habilita PlantPAx® DCS, la digitalización y la expansión del borde de la Connected Enterprise.

¿Por qué debería interesarle Ethernet-APL? Sencillamente, porque es el futuro de la automatización de procesos.

Sintonice en directo ACHEMA Pulse, un foro global virtual que se celebrará los días 15 y 16 de junio de 2021, cuyo objetivo es reunir a personas, ideas y tecnologías para explorar nuevas oportunidades de colaboración. Ethernet-APL estará representado en el evento en un stand virtual independiente que ofrecerá una serie de charlas técnicas y empresariales en directo sobre la tecnología Ethernet-APL.

Publicado 28 de mayo de 2021

Temas: Soluciones de procesos Distributed Control Systems (PlantPax)

Frank Schirra
Frank Schirra
Gerente de Negocios, Soluciones de Sostenibilidad, Software y Control - Rockwell Automation
Frank Schirra, con sede en Suiza, cuenta con más de 29 años de amplia experiencia laboral en las industrias de automatización de fábricas y automatización de procesos. En su puesto actual, es responsable de las soluciones de sostenibilidad de Rockwell Automation que ayudan a los clientes en su viaje hacia la neutralidad de carbono.
Conectar:
Gregory Wilcox
Gregory Wilcox
Ingeniero principal de aplicaciones, innovación y tecnología, Rockwell Automation
Gregory Wilcox es un líder de pensamiento en torno a las tecnologías de comunicación emergentes, IIoT, la convergencia de IT/OT y la ciberseguridad.
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Modernice su planta con Ethernet de alta velocidad
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.