Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Simplifique la configuración, el monitoreo y el mantenimiento de su centro de control de motores

Su conjunto de datos IntelliCENTER® identifica los componentes críticos de control de motores habilitados para Ethernet/IP en su CCM, lo que ayuda a que su equipo siga funcionando de manera rentable

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Una línea de ensamblaje automotriz grande y bien iluminada cuenta con decenas de estaciones de trabajadores donde los componentes se conectan a ensamblajes de motores

Ponga en marcha su centro de control de motores y sus aplicaciones de fabricación más rápido

La configuración y operación de centros de control de motores (CCM) es una tarea compleja y exigente.

Los ingenieros pueden enfrentarse a una configuración manual lenta, a tener visibilidad limitada del sistema y a retrasos en la resolución de problemas. Además, los problemas de seguridad, el tiempo improductivo no programado y la dificultad para escalar o actualizar los sistemas de CCM pueden complicar aún más el panorama. Los obstáculos no solo reducen la productividad, sino que también aumentan el riesgo de que se cometan errores.

La tecnología IntelliCENTER® reduce estos puntos débiles y esto puede transformar la configuración y el mantenimiento del centro de control de motores al agilizar la configuración, mejorar la visibilidad y permitir un mantenimiento más inteligente y seguro. Y en el centro de estas capacidades se encuentran los poderosos conjuntos de datos que las impulsan.

Software del centro de control de motores IntelliCENTER: la mejor ventana de acceso a su CCM

El software IntelliCENTER utiliza conjuntos de datos para crear una representación digital de su centro de control de motores, lo que le brinda a su equipo una vista gráfica de la elevación de toda la alineación de centros de control de motores. Las vistas configurables proporcionan un resumen del estado del sistema y ayudan a reducir el tiempo improductivo gracias al acceso fácil a datos de fallos, diagnósticos remotos, documentación electrónica y más.

  • Tiene visibilidad del sistema de control de motores conectado, y puede gestionarlo, mediante un navegador web seguro con FactoryTalk® Design Studio™
  • Facilite que los ingenieros vean y comprendan lo que está sucediendo con una vista de elevación intuitiva y visual que proporciona una representación gráfica del agrupamiento de CCM, con datos en tiempo real para todos los dispositivos conectados
  • Los indicadores de estado muestran la condición de cada dispositivo de control de motores, por lo que es fácil ver lo que está en funcionamiento, con fallo o con alarma
  • La pantalla puede identificar los problemas y facilitar el mantenimiento proactivo, a menudo sin necesidad de visitar el equipo en persona

Para habilitar la funcionalidad completa, es necesario pedir dos conjuntos de datos IntelliCENTER con su CCM y cargarlos:

Conjunto de datos de preintegración: acelere la puesta en marcha del centro de control de motores

La configuración de dispositivos a menudo es una tarea manual que requiere mucho tiempo y que puede dar lugar a errores. Rockwell Automation agiliza este proceso con una solución que automatiza el trabajo.

Cuando pida un conjunto de datos con un centro de control de motores CENTERLINE® o FLEXLINE™ con tecnología IntelliCENTER, recibirá un conjunto de datos de preintegración como descarga digital. El conjunto de datos incluye detalles esenciales adaptados a su CCM específico, incluidos detalles de dispositivos, como el tipo de equipo incluido en su agrupamiento de CCM (por ejemplo, un variador de frecuencia E300 o PowerFlex 753) para crear la elevación y la configuración de su centro de control de motores. Esto ayuda a los ingenieros a integrar sus dispositivos de CCM con controladores Logix, lo que puede ahorrar cientos de horas de ingeniería en proyectos a gran escala.

Conjunto de datos posterior al envío: carga de la documentación y los detalles críticos del dispositivo

Una vez que se ha creado su agrupamiento, el conjunto de datos IntelliCENTER posterior al envío incluye detalles sobre el hardware real entregado, como números de serie, revisiones de firmware y otros datos a nivel de dispositivos. Además, incluye esquemas y manuales completos para cada dispositivo inteligente en el centro de control de motores. Después de cargar esta información, puede ver lo siguiente:

  • Componentes en cada bucket del CCM: especificaciones de productos para cada componente inteligente, incluidos relés de sobrecarga, variadores de frecuencia (VFD) y switches Ethernet
  • Configuración de buckets de CCM: la configuración de su centro de control de motores, incluida la información de la placa del fabricante para unidades de control de motores individuales
  • Datos de dispositivos operativos: datos de monitoreo en tiempo real en equipos de control inteligente de motores conectados. Esto incluye el indicador de diagnóstico del arrancador y del variador de frecuencia, las alertas de mantenimiento y el rendimiento del sistema
  • Ajustes de protección: parámetros para configurar los ajustes de relé de sobrecarga y visibilidad de las condiciones de fallo y alarma
  • Esquemas: esquemas eléctricos completos para todas las unidades de su agrupamiento de CCM
  • Documentación: una biblioteca de manuales y listas de piezas de repuesto para ayudar con la resolución de problemas de unidades en el agrupamiento de CCM
  • Lógica de control: integración sencilla con los controladores de Rockwell Automation como parte de FactoryTalk® Design Studio™
¿Tiene planes para un proyecto de planta nueva o ampliación de planta existente?
Ingeniero y gerente de proyectos observan un plan
eBook
¿Tiene planes para un proyecto de planta nueva o ampliación de planta existente?

La combinación de control de motores, procesos y alimentación eléctrica en una misma plataforma ayuda a mejorar el tiempo de lanzamiento al mercado, el tiempo productivo, los ahorros de energía y el retorno de la inversión. 

Más información
Vista en elevación de CL2100 con monitoreo de estado habilitado
Software de centro de control de motores IntelliCENTER
Software de centro de control de motores IntelliCENTER
Software de centro de control de motores IntelliCENTER
El software para centro de control de motores industrial le permite ver el interior de sus cubetas de CCM con diagnóstico en tiempo real. Aumente el tiempo productivo, la productividad y la seguridad.
Más información
La unidad de capacitación en procesos (PTU) de Endress+Hauser tendrá lugar los días 21 y 22 de mayo de 2018 en Greenwood, IN.

La ventana definitiva para su CCM

  • Vista virtual del CCM
  • Dispositivos conectados en red
  • Datos operacionales en tiempo real
  • Monitoreo de dispositivos
  • Asistencia técnica de diagnóstico remoto
  • Documentación de CCM

De datos a decisiones: el poder de un CCM inteligente

Al importar los conjuntos de datos IntelliCENTER al software de CCM, usted transforma los datos sin procesar en inteligencia procesable, lo que ofrece ventajas operacionales, de mantenimiento y de ahorro de costos que hacen que su planta funcione de manera más inteligente y confiable.

  • Valide el diseño y la ingeniería: cree y valide el diseño del CCM, lo que reduce los riesgos del proyecto y el tiempo de ingeniería
  • Visibilidad en tiempo real: observe el estado de cada dispositivo conectado de un vistazo, para saber qué está funcionando, qué falla o qué alarmas hay activadas sin tener que ir al equipo
  • Reduzca los costos operativos: el mantenimiento predictivo y proactivo mejora el tiempo productivo al recibir información en tiempo real sobre el indicador de diagnóstico del equipo y los posibles fallos. Reducir los costos de reparación de emergencia
  • Aumente la confiabilidad y el tiempo productivo del sistema: los datos de rendimiento del sistema en tiempo real ayudan a evitar fallos inesperados y permiten la detección de fallos de manera anticipada. Esto aumenta el tiempo productivo en el que confían las industrias de operación continua

Mejore la seguridad al reducir los peligros de arco eléctrico con el monitoreo remoto del CCM

El software del centro de control de motores IntelliCENTER permite a los operadores monitorear de forma remota el estado de los dispositivos conectados en red desde la seguridad de la sala de control, lo que ayuda a proteger al personal de la exposición a peligros de arco eléctrico. Como resultado, los ingenieros pueden resolver problemas y diagnosticar sus dispositivos de control de motores sin necesidad de acercarse al equipo de control de motores energizado.

Escalable para el futuro

A medida que sus necesidades de CCM evolucionan, ya sea a través del agregado de nuevas secciones o de la actualización de dispositivos, puede adquirir conjuntos de datos incrementales IntelliCENTER que incluyan la nueva información. Estas actualizaciones se integran con su agrupamiento existente, lo que confirma que su vista del sistema sigue siendo actual y fácil de mantener.

Un primer paso práctico hacia la automatización de la planta

La tecnología IntelliCENTER es un punto de entrada ideal para las organizaciones que comienzan su proceso hacia la automatización industrial. Muchos fabricantes están explorando formas de modernizar sus operaciones y el software IntelliCENTER, ahora integrado en FactoryTalk® Design Studio™, ofrece un punto de inicio fácil. No se necesitan instalaciones complejas ni actualizaciones manuales. IntelliCENTER ahora es accesible a través de una aplicación basada en la web fácil de usar.

Esto lo convierte en un punto de inicio práctico y rentable para la automatización, en especial para las instalaciones que ya cuentan con infraestructura Ethernet. Incluso en aquellas plantas que no son completamente digitales, los CCM equipados con tecnología IntelliCENTER ayudan a avanzar en la automatización y a mejorar la eficiencia operacional.

Comience con un solo conjunto de datos y escale con el tiempo, con la confianza de que las adiciones futuras se integrarán de manera transparente. Esta capacidad de escalado, junto con la capacidad de conectar el control de motores a una arquitectura integrada, permite a los fabricantes desarrollar operaciones más inteligentes y conectadas que tienen en cuenta la flexibilidad y el crecimiento.

Configure el monitoreo de estado de dispositivos del centro de control de motores en FactoryTalk Design Studio con IntelliCENTER
Logotipo “Bug” izquierdo de Rockwell Automation
Video de YouTube
Configure el monitoreo de estado de dispositivos del centro de control de motores en FactoryTalk Design Studio con IntelliCENTER

Cómo configurar el monitoreo del estado de los dispositivos para su agrupamiento de CCM en FactoryTalk Design Studio con tecnología IntelliCENTER. Descubra cómo conectar dispositivos, habilitar el monitoreo remoto y ver el estado de los dispositivos con FactoryTalk Design Studio.

Vea ahora
Cómo ver y gestionar los agrupamientos de centros de control de motores en FactoryTalk Design Studio con IntelliCENTER
Logotipo “Bug” izquierdo de Rockwell Automation
Video de YouTube
Cómo ver y gestionar los agrupamientos de centros de control de motores en FactoryTalk Design Studio con IntelliCENTER

Cómo ver y gestionar su agrupamiento de CCM en FactoryTalk Design Studio con la tecnología IntelliCENTER. La integración de conjuntos de datos IntelliCENTER con Logix Designer es rápida y sencilla gracias a FactoryTalk Design Studio.

Vea ahora
Vea la documentación de su agrupamiento de centros de control de motores en FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTER
Logotipo “Bug” izquierdo de Rockwell Automation
Video de YouTube
Vea la documentación de su agrupamiento de centros de control de motores en FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTER

Descubra cómo ver la documentación de su agrupamiento de centros de control de motores en FactoryTalk Design Studio con tecnología IntelliCENTER. Ubique rápidamente esquemas, manuales y listas de piezas de repuesto para su CCM de bajo voltaje o CCM de mediano voltaje con FactoryTalk Design Studio.

Vea ahora

Publicado 26 de noviembre de 2025

Temas: Acelere la transformación digital Optimize Production Control y automatización industrial Fabricación inteligente Sector automotriz y de neumáticos Cemento Alimentos y bebidas Minería Metales Petróleo y gas Pulpa y papel Agua aguas residuales Impresiones y publicaciones Generación de energía Control de motores FactoryTalk Design Studio

Elizabeth Allen
Elizabeth Allen
Especialista en productos globales, Rockwell Automation
Elizabeth Allen es la Product Specialist para CENTERLINE 2100 NEMA Low Voltage Motor Control Centers. Anteriormente, Elizabeth trabajó en Rockwell Automation como ingeniera de asistencia técnica para variadores de bajo voltaje. Tiene un título en ingeniería mecánica de la Milwaukee School of Engineering.
Suscríbase a Rockwell Automation

Reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase ahora

También podría estar interesado en

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left El software del centro de control de motores facilita la configuración, el monitoreo y el mantenimiento
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.