Loading
blog
Recent ActivityRecent Activity

Introducción a la contenerización: un puente entre TI y OT

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un hombre y una mujer utilizan FactoryTalk Optix como su solución de HMI.

La contenerización es una técnica de virtualización que existe desde 2008 como mínimo. Es un tipo de implementación de software que agrupa todo lo necesario para funcionar en un solo paquete. Esto incluye una aplicación y todas sus dependencias. Aunque históricamente se ha utilizado en entornos de TI, recientemente ha ido ganando terreno en OT. La contenerización moderna, popularizada por Docker® desde 2013, permite una implementación eficiente y portátil de apps en diversos entornos. Los estándares industriales centrados en la experiencia de usuario con la contenerización han sido establecidos por la Open Container Initiative (OCI). La contenerización permite ejecutar apps que de otro modo estarían limitadas por el dispositivo o el sistema operativo. El objetivo de esta "publicación" es demostrar el poder de la contenerización para agilizar la implementación de apps en entornos de TI y OT, transformando la eficiencia en los sistemas de control industrial (ICS) modernos.

Contenedores frente a máquinas virtuales

La comparación más sencilla con los contenedores son las máquinas virtuales (VM), ya que ambos son tipos de virtualización. Una diferencia clave es que los contenedores no requieren un sistema operativo invitado completo para funcionar, mientras que las VM sí lo hacen y virtualizan todo hasta la capa física abstracta. Las VM exigen una CPU y una memoria considerables, lo que limita la escalabilidad en entornos con recursos limitados. Los contenedores comparten el núcleo del sistema operativo anfitrión, lo que los hace ligeros y rápidos, con tiempos de puesta en marcha de segundos en comparación con los minutos que tardan las VM. Esta eficiencia se debe a que solo se empaqueta la app, las bibliotecas y las configuraciones. Por ejemplo, una app contenerizada se ejecuta de forma idéntica en el portátil de un desarrollador o en un servidor en la nube, lo que garantiza la coherencia en el desarrollo, las pruebas y, lo que es más importante para los sistemas de control industrial: la producción.

Gráfico que compara las máquinas virtuales con la virtualización de contenedores
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
Logre su visión de HMI, IIoT, periferia y plataforma de datos con colaboración, capacidad de escalado e interoperación que mejoran el producto final y la eficiencia.
Más información
El software en contenedores resuelve la integración de tecnología de la información y OT
El software en contenedores resuelve la integración de tecnología de la información y OT
Blog
Blog
El software en contenedores resuelve la integración de tecnología de la información y OT
Los ingenieros pueden conectar la IT y la OT. El software en contenedores reduce la deriva del entorno y mejora la coherencia desde el desarrollo hasta la producción en IT y OT
Lea ahora

Infraestructura: El hardware físico, como servidores, almacenamiento y equipos de red, que proporciona los recursos fundamentales para la virtualización.

SO anfitrión:El sistema operativo principal instalado directamente en el hardware físico, que gestiona los recursos y ejecuta el hipervisor.  

Hipervisor:Una capa de software que crea y gestiona máquinas virtuales, asignando recursos entre el sistema operativo anfitrión y el sistema operativo invitado. 

Sistema operativo invitado:Un sistema operativo que se ejecuta dentro de una máquina virtual, aislado del sistema operativo anfitrión, que se utiliza para la ejecución de aplicaciones. Depende del hipervisor para acceder a recursos de hardware virtualizados.

Contenedores en sistemas de control industrial

Una ventaja clave de los contenedores, especialmente en el entorno ICS, es la cantidad de espacio que requiere un contenedor, ya que los dispositivos de Internet industrial de las cosas (IIOT) suelen tener menos memoria y menos potencia de procesamiento. Los contenedores pueden ser importantes para los sistemas ICS, ya que son tan ligeros y flexibles que pueden ser utilizados por muchos dispositivos IIOT. En ICS, los contenedores permiten la computación perimetral para la analítica en tiempo real, como el monitoreo de sistemas SCADA o el procesamiento de datos de sensores en dispositivos IIOT. Los contenedores también respaldan la convergencia OT-IT al permitir implementaciones coherentes en entornos híbridos.

Además, los contenedores ofrecen escalabilidad, permitiendo el despliegue de servicios ligeros en pequeños dispositivos perimetrales o configuraciones más grandes y orquestadas en clústeres de servidores, lo que soporta arquitecturas distribuidas desde el borde hasta la nube. La compatibilidad se mejora ya que los contenedores agrupan las dependencias, simplificando la instalación y asegurando una ejecución coherente en diversos entornos sin conflictos de dependencia. La seguridad también se refuerza, ya que los contenedores pueden construirse siguiendo las mejores prácticas publicadas, requiriendo autenticación para el despliegue en los hosts de tiempo de ejecución sin necesidad de privilegios administrativos, a diferencia de las instalaciones de software tradicionales en sistemas Windows. Los contenedores también permiten una rápida recuperación y migración, facilitando actualizaciones rápidas o la restauración del sistema mediante el redepliegue de aplicaciones en contenedores con un tiempo improductivo mínimo. Por último, los contenedores están aquí para el futuro previsible, ya que se alinean con las tendencias modernas de desarrollo de TI, asegurando que los sistemas ICS sigan siendo adaptables a las demandas tecnológicas en evolución.

Un ejemplo del uso de contenedores en Rockwell Automation se ha dado en la línea FactoryTalk®. FactoryTalk Analytics GuardianAI solo se entrega en un contenedor. Es una aplicación que puede ejecutar algoritmos de mantenimiento predictivo en un dispositivo perimetral de planta, utilizando recursos mínimos y sin necesidad de habilidades de codificación.

ThinManager® y FactoryTalk® Optix™  

Recientemente se ha añadido otra solución en contenedores a la línea FactoryTalk. Ahora es posible implementar un FactoryTalk Optix Application Container con ThinManager en las versiones 1.6 y 14.1 respectivamente. FactoryTalk Optix es una plataforma de software que mejora la experiencia de visualización HMI y de datos, y amplía las capacidades en computación perimetral y gestión de datos. Los dispositivos ThinManager utilizan clientes ligeros (dispositivos con hardware ligero y requisitos mínimos o nulos de sistema operativo) para simplificar los sistemas de control industrial, en parte, mediante la ejecución de contenedores. Esto significa que los requisitos de infraestructura de una HMI pueden reducirse significativamente. La gestión centralizada de ThinManager permite un despliegue escalable y coherente, minimizando costos de hardware y simplificando actualizaciones, a la vez que mejora la seguridad. Puede encontrar un desglose más detallado en este video o en una futura publicación.

Combine las mejores prácticas de IT y las realidades de OT
Combine las mejores prácticas de IT y las realidades de OT
Blog
Blog
Combine las mejores prácticas de IT y las realidades de OT
Los contenedores de software en el Edge ofrecen: 1. Despliegue rápido 2. Personalización 3. Eficiencia de recursos 4. Mayor seguridad 5. Simplificación de la gestión 6. Escalabilidad
Lea ahora
Optimice la OT con software en contenedores: 5 maneras
Optimice la OT con software en contenedores: 5 maneras
Blog
Blog
Optimice la OT con software en contenedores: 5 maneras
El software en contenedores aborda 5 problemas de OT: vea cómo ayuda a proporcionar un control escalable y seguro que simplifica las operaciones y empodera a su equipo.
Lea ahora

Publicado 6 de agosto de 2025

Temas: Optimize Production Accelerate Digital Transformation Human Machine Interface Transformación digital Interface operador-máquina FactoryTalk Analytics GuardianAI ThinManager FactoryTalk Optix

Rylee Domonkos
Rylee Domonkos
Asociada del programa de desarrollo de liderazgo de dispositivos inteligentes/software y control, Rockwell Automation
Rylee es una asociada del programa de desarrollo de liderazgo que actualmente trabaja en la estrategia empresarial y la gestión de productos en Rockwell Automation. Rylee se centra en la adopción de soluciones en contenedores en los sistemas de control industrial, lo que simplifica el despliegue de productos y mejora el conocimiento de los clientes de OT.
Suscríbase a Rockwell Automation

Reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase ahora
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
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Introducción a la contenerización: un puente entre TI y OT
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.