Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Industria 4.0: los desafíos y riesgos

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Industria 4.0: los desafíos y riesgos hero image

La cuarta revolución industrial (también conocida como Industria 4.0) es un tema de tendencia en la actualidad. Todo el concepto representa la digitalización total de la industria y está estrechamente relacionado con la Internet de las cosas (IoT) que se infiltra en todas las áreas industriales, lo que da lugar a la creación de un Internet industrial de las cosas, o IIoT para abreviar.

La Industria 4.0 y la IIoT son conceptos emocionantes que requieren que la infraestructura de una empresa esté completamente interconectada. El enfoque tradicional se basaba en sistemas de tecnología de operaciones (OT) e información de la empresa (IT) separados. Con el tiempo y gracias a los avances tecnológicos, estas áreas se acercaron hasta que finalmente se fusionaron. 

Si se configura correctamente, la interconexión de esa infraestructura aporta a las empresas ventajas en términos de tiempo y dinero ahorrados.

Es posible proporcionar monitoreo, planificación y mantenimiento, básicamente, en tiempo real porque los datos están disponibles de inmediato. Sin embargo, este tipo de accesibilidad fácil a los datos, y la dependencia mutua e interconexión de sistemas, también tiene ciertos riesgos. Uno de los principales desafíos de la digitalización es la ciberseguridad. A continuación, analizaré en detalle este y otros desafíos clave de la Industria 4.0.

Principales desafíos

  • Seguridad: La interconexión de sistemas es una característica clave en la digitalización industrial, que también representa un reto de seguridad en términos de protección de datos. Estos datos deben protegerse frente a ataques de hacking externos directos, pero también frente a fugas de datos no intencionadas, por ejemplo, como resultado de un error de un empleado o de la falta de competencia. La cuestión de la ciberseguridad es especialmente importante para gestionar infraestructuras que son críticas para un estado funcional (producción y distribución de electricidad y gas), así como infraestructuras con riesgo de accidentes medioambientales y de salud (plantas químicas, centrales nucleares, etc.).
  • Capacidad de prueba: Cada nuevo sistema o cambio en un sistema debe probarse en un entorno industrial antes de su despliegue para poder verificar su seguridad y respuesta confiable en diversas situaciones. Las pruebas siempre han sido una fase crítica del proceso de implementación de cambios, incluso en la era de los sistemas de OT y TI separados. Una vez que una empresa está completamente integrada y digitalizada, las pruebas se convierten en un desafío más complejo que nunca.
  • Uso de elementos de inteligencia artificial: Un tema muy debatido en relación con la Industria 4.0 es el uso de la inteligencia artificial para el control autónomo, así como para fines de mantenimiento predictivo, optimización del control y procesos de toma de decisiones y, por último, para aumentar la seguridad (por ejemplo, reconocimiento facial o de voz). Para funcionar correctamente, la mayoría de los algoritmos de inteligencia artificial requieren una fase de "aprendizaje" o "entrenamiento" mediante una muestra representativa de datos. Sin embargo, obtener estos datos es otro desafío importante. No solo es necesario obtener una cantidad adecuada de datos relevantes para el aprendizaje, sino que también debe demostrarse que estos datos cubren adecuadamente todos los estados críticos del sistema para que todo el sistema pueda probarse con éxito.
  • Legislación y estandarización: El sector de la automatización industrial se enfrenta a regulaciones legales cada vez más estrictas relacionadas con la protección de la salud humana y el medio ambiente. Además, es necesario darse cuenta de que la Industria 4.0 no es un estándar, sino que representa un grupo completo de estándares, que en su mayoría todavía están evolucionando. Por lo tanto, para reaccionar a las tendencias y requisitos actuales, Rockwell Automation continúa evolucionando su concepto de Industria 4.0 llamado The Connected Enterprise®. Ofrecemos a nuestros clientes las últimas opciones de conectividad disponibles para cumplir con los criterios de confiabilidad y seguridad más estrictos.

La Industria 4.0 trae muchas oportunidades nuevas y fantásticas, que no serían posibles sin la digitalización completa y la interconexión de los sistemas de la empresa. Por otro lado, también trae nuevos retos que hay que afrontar.

Publicado 15 de julio de 2019


Jan Bezdicek
Jan Bezdicek
Director of Research & Development, Rockwell Automation
Conectar:
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Industria 4.0: los desafíos y riesgos
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.