Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Seis maneras de impulsar la innovación con una estrategia de comunicación resiliente

Diseñe comunicaciones industriales para anticipar cambios, adaptarse y aumentar la innovación sin comprometer la estabilidad.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
una mano que toca un botón electrónico que dice “industria inteligente” y el botón pulsador está conectado a otros logotipos de tecnología

Una estrategia de comunicación industrial resiliente está diseñada para dar mantenimiento, resistir y recuperar rápidamente la conectividad durante las interrupciones, desde fallos técnicos hasta ciberataques. Y eso no es todo.

Las comunicaciones industriales resilientes son fundamentales para la producción 24/7, ya que permiten operaciones seguras, con capacidad de escalado y siempre disponibles a medida que se acelera la innovación digital. En consonancia con la postura del Foro Económico Mundial de que la resiliencia y la innovación son objetivos complementarios (es decir, no entran en conflicto), Rockwell Automation identifica seis facilitadores prácticos impulsados por la ingeniería que respaldan las comunicaciones industriales de próxima generación:

  1. Comunicaciones seguras incorporadas
  2. Protocolos de comunicación estandarizados para un intercambio de datos más confiable
  3. Interoperación que preserva la inversión
  4. Infraestructura de red tolerante a fallos para un rendimiento continuo
  5. Comunicaciones de dispositivos inteligentes con capacidad de escalado
  6. Comunicaciones para obtener información sobre el funcionamiento

En conjunto, estas tácticas ayudan a los fabricantes a adoptar nuevas capacidades digitales, como funcionamiento remoto, análisis e IA, a la vez que preservan la estabilidad del funcionamiento, el determinismo y la confianza que requieren los ambientes industriales.

La innovación no implica ventajas e inconvenientes con la resiliencia

Los fabricantes globales están sometidos a una presión constante para innovar al tiempo que mantienen operaciones estables y predecibles. A medida que se acelera el cambio, los sistemas de comunicación resilientes se vuelven críticos para la visibilidad, la coordinación y la integración en todo el ambiente industrial. Las comunicaciones industriales deben ser confiables y estables con el tiempo, lo que permite introducir nuevas capacidades sin interrumpir aquello que ya funciona. Esta realidad se ve reforzada por debates sobre riesgos industriales globales.

He aquí seis maneras en que Rockwell Automation ayuda a crear sistemas de comunicación industriales resilientes que están listos para lo que venga después.

1. Comunicaciones seguras incorporadas

Las comunicaciones seguras utilizan estándares FIETF ampliamente aceptados para autentificar los puntos finales y ayudar a proteger la confidencialidad de datos y la integridad. Por ejemplo, CIP Security proporciona esta protección para las comunicaciones de la capa de control, lo que ayuda a reducir el riesgo de manipulación indebida o intercepciones en las operaciones críticas. Las soluciones habilitadas por Rockwell Automation están diseñadas para ayudar a defenderse contra amenazas basadas en la red sin la complejidad de la tunelización o configuraciones de doble pila. Estas tecnologías son fundamentales para las soluciones de diagnóstico y control incorporadas de Rockwell Automation, lo que permite la innovación a través de una conectividad de confianza desde el diseño, no como Add-On.

2. Protocolos estandarizados para un intercambio de datos confiable

Rockwell Automation utiliza protocolos de comunicación ampliamente adoptados como EtherNet/IP, OPC UA y otros como MQTT y HTTPS para habilitar el intercambio de datos entre sistemas de control, seguridad, movimiento e información. Estas normas dan refuerzo a la confiabilidad y respaldan operaciones con capacidad de escalado, preparadas para el futuro. Los protocolos bien establecidos y estandarizados construidos sobre Transport Control Protocol Ethernet e Internet Protocol estándar crean una base digital unificada que permite a los diseñadores evolucionar, adaptarse e innovar en un mundo cada vez más conectado. Además, se complementan con un amplio ecosistema de contenido reutilizable que incluye perfiles de dispositivos predefinidos, modelos de información, bibliotecas y plantillas de integración que aceleran el desarrollo y simplifican la integración del sistema.

3. Interoperación que preserva las inversiones

La tecnología de comunicaciones resiliente debe integrar activos antiguos y modernos para cumplir con las necesidades de las operaciones. Rockwell Automation utiliza tecnología de comunicación que permite una comunicación transparente entre dispositivos y redes encaminables con bases bien establecidas, preservando las inversiones existentes y apoyando las iniciativas de modernización.

Al habilitar las comunicaciones entre generaciones de tecnología, ayudamos a los fabricantes a reducir el tiempo improductivo, simplificar las actualizaciones y compilar sistemas preparados para el futuro que evolucionan con las necesidades del funcionamiento.

4. Infraestructura de red tolerante a fallos para un rendimiento continuo

La cartera de redes industriales de Rockwell Automation, incluidos los switches administrados Stratix®, permite el diseño de arquitecturas Ethernet segmentadas y escalables que aíslan los fallos y mantienen el rendimiento bajo tensión. Ofrece alta disponibilidad y rápida recuperación para ayudar a satisfacer las demandas del funcionamiento continuo.

5. Comunicaciones de dispositivos inteligentes con capacidad de escalado

Rockwell Automation habilita las comunicaciones de dispositivos inteligentes con capacidad de escalado en una amplia gama de necesidades de rendimiento, desde componentes simples en gabinete como botones y sobrecargas hasta activos sensibles al ancho de banda y a la latencia como robots y servosistemas coordinados.

Por ejemplo, EtherNet/IP en gabinete simplifica la conectividad para dispositivos de nivel de entrada de alta densidad, reduciendo el esfuerzo de instalación y mejorando la visibilidad a nivel de gabinete para los equipos de mantenimiento. La misma arquitectura EtherNet/IP se extiende a dispositivos inteligentes de alto rendimiento cuyas necesidades incluyen coordinación de movimiento y seguridad. Combinado con los controladores ControlLogix® 5590, este enfoque de comunicación unificada habilita el control multidisciplinario de alta velocidad en aplicaciones discretas, de procesos, de movimiento y robóticas, lo que permite a los fabricantes ampliar el funcionamiento y mantener el rendimiento a la vez que aceleran la innovación.

6. Comunicaciones para obtener información sobre el funcionamiento

La conectividad ofrece información útil. OPC UA provee acceso estructurado a los datos, mientras que FactoryTalk® Optix™ acelera el desarrollo de aplicaciones en la periferia de los activos de control, proporcionando información contextualizada oportuna al dispositivo de su elección.

La preparación para el futuro inicia con bases de comunicación industrial resilientes

Ya sea que esté modernizando sistemas obsoletos o diseñando aplicaciones de nueva construcción, Rockwell Automation proporciona tecnología resiliente que está preparada para los desafíos del futuro. Explore estos habilitadores de tecnología de comunicación resilientes:

  • ControlLogix 5590 – Controlador lógico programable de alto rendimiento con capacidades de seguridad incorporadas
  • EtherNet/IP en gabinete – Conectividad simplificada de dispositivos inteligentes en gabinete
  • Switches Ethernet administrados Stratix® – Red industrial tolerante a fallos
  • FactoryTalk Optix – Visualización de periferia a dispositivo

Publicado 26 de febrero de 2026

Temas: Acelere la transformación digital Drive Sustainability Empower People Ciberseguridad Networks & Infrastructure Control y automatización industrial Transformación digital Sustentabilidad Control de movimiento Control de motores Productos de control industrial Controladores programables Sensores e interruptores FactoryTalk Optix

Jessica Forguites
Jessica Forguites
Líder de plataforma técnica, Rockwell Automation
Jessica Forguites es la líder de plataforma de redes industriales en Rockwell Automation, donde se centra en la conectividad Ethernet para dispositivos industriales y sistemas de control. Cuenta con 25 años de experiencia en la industria, que abarcan la integración de dispositivos, las tecnologías de comunicaciones y el liderazgo de productos.
Suscríbase a Rockwell Automation

Reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase ahora

También podría estar interesado en
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
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Seis maneras de impulsar la innovación con una estrategia de comunicación resiliente
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.