Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Cómo modernizar su planta en 4 etapas + 1 ingrediente especial

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Cómo modernizar su planta en 4 etapas + 1 ingrediente especial hero image

Todos los líderes industriales con los que me encuentro desearían tener una planta con todas las funciones, transformada digitalmente, habilitada para IIoT y con capacidad para la Industria 4.0.

¡Por supuesto que sí!

Ahora bien, aunque esto parezca algo obvio, es un punto de partida importante, porque si todos tenemos el mismo objetivo, todos estamos en algún punto del camino para lograrlo. Trabajar hacia atrás desde el punto final y descubrir dónde estamos cada uno es muy importante para entender cómo dar el primer (o siguiente) paso para lograr el objetivo.

He mencionado en blogs anteriores que colaboramos con nuestros clientes aquí en Irlanda y cómo valoramos y construimos relaciones. Un elemento muy importante de este enfoque es llenar de forma natural algunos de los vacíos en el pensamiento y el enfoque de nuestros clientes y ayudarles a asesorarles no solo sobre el tipo de tecnología que necesitan para alcanzar sus objetivos, sino también sobre cómo pasar lógicamente de donde están a lograr los beneficios de cualquier inversión. No es una ciencia exacta y no hay sustituto para traer al equipo de Rockwell Automation y, potencialmente, a otros proveedores y socios para ayudar a desarrollar una estrategia personalizada para su empresa, pero en términos generales, recomendamos un enfoque que consta de cuatro etapas clave.

Pero, en primer lugar, vamos a tratar con esas palabras y frases de moda, ya que muchas empresas no se sienten preparadas para la transformación digital o quizás no tienen la capacidad de red para incorporar muchos dispositivos conectados, y quizás la idea misma de la Industria 4.0 es un poco una quimera. Algunas personas con las que he hablado mencionan que las palabras de moda surgen más rápido de lo que pueden considerar nuevas rondas de inversión, y todo se vuelve un poco confuso: ¿qué dirección deben tomar? ¿Pueden saltarse una etapa de la evolución tecnológica? ¿Cambiará el "pensamiento actual" y podrán ponerse al día alguna vez?

Por eso, me gusta pensar que todos los términos de moda se engloban en lo que tradicionalmente podríamos denominar "modernización". Porque, seamos sinceros, esa es una manera sencilla de describir el avance que puede incorporar diversos elementos de IIoT, Industria 4.0 y transformación digital. Lo que se extrae de cada uno de estos enfoques (y, por supuesto, todos se superponen y encajan entre sí) varía de una planta a otra.

 

Entonces, ¿cuáles son los cuatro pasos para la modernización de la planta que recomendamos?

Paso 1: Evaluar y planificar

  • Evaluar todas las facetas de la infraestructura de IT/OT existente (información, controles y dispositivos, redes y políticas de seguridad) para establecer la línea base del entorno actual y desarrollar una estrategia priorizada para la modernización.

Paso 2: Proteger y actualizar

  • Actualizar de forma segura la red de OT/IT y los controles de automatización para prepararse para nuevas configuraciones, tecnologías avanzadas (por ejemplo, movilidad, big data y computación en la nube) y mayor visibilidad y rendimiento.

Paso 3: Datos y analítica

  • Determinar cómo utilizar los datos existentes y nuevos para obtener ganancias óptimas y utilizarlos con estrategias analíticas escalables para mejorar continuamente las operaciones.

Paso 4: Optimizar y colaborar

  • Interactuar con los procesos empresariales internos y con los equipos, proveedores y clientes; ampliar el uso de la información en tiempo real en toda la empresa y la cadena de valor, y aprovechar esta información para responder a eventos internos y externos.

Seguir este enfoque de cuatro pasos, adaptado a su propia planta y a sus objetivos, es un excelente marco de trabajo para modernizar su planta. Es práctico y funciona.

Pero falta algo. Para aprovechar al máximo la modernización, recomiendo encarecidamente que cada paso se realice con un filtro humano. Lo mejor que puede ser su planta no está limitado por la tecnología, sino por la imaginación, y el recurso más importante que tiene es la capacidad humana de aprender, juzgar y redefinir lo que es posible. Esa capacidad solo se desbloquea si se lleva a todo el personal en el viaje, se obtiene su experiencia de usuario sobre qué mejoras funcionarán mejor y se fomenta la mejora de las destrezas para actualizar el potencial de ganancias y el valor para la empresa. Invertir en su personal de esta manera le devolverá tanto o más que cualquier tecnología individual.

Ahí lo tiene: cuatro etapas, a través del lente del factor humano tan importante, y su camino hacia la modernización está trazado. La única pregunta ahora es: ¿qué está esperando?

Publicado 6 de enero de 2020

Temas: Perspectivas de administración

John Condon
John Condon
Country Sales Director Ireland, Rockwell Automation
Conectar:
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Cómo modernizar su planta en 4 etapas + 1 ingrediente especial
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.