Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Cómo los integradores de sistemas pueden crear sistemas de control eléctrico más inteligentes

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Mano sosteniendo una bombilla con un cerebro dentro

Las empresas industriales esperan visibilidad de todos los aspectos de las plantas nuevas o actualizadas, incluido su sistema de control eléctrico. Ahora, la presión recae sobre los integradores para que ayuden a conectar estos sistemas y pongan sus datos en tiempo real a disposición de los trabajadores.

Pero los sistemas de control eléctrico tradicionales no se integran fácilmente en las operaciones conectadas. Estos sistemas cableados suelen existir por separado del sistema de control de procesos de una planta. Y sus datos a menudo solo están disponibles en una e-house o subestación, lo que significa que los trabajadores deben entrar en zonas potencialmente peligrosas para acceder a ellos.

Ante estos retos, más integradores de sistemas optan por utilizar soluciones de energía eléctrica empaquetadas inteligentes. Estos sistemas proporcionan tecnología digital de última generación que puede integrarse con la solución de control de procesos de una planta, unificando ambos en una sola arquitectura. También puede proporcionar acceso a la información del sistema eléctrico que los clientes desean, lo que ofrece amplios beneficios empresariales tanto para los usuarios finales como para los integradores.

Para los usuarios finales: sistemas más inteligentes

Aproximadamente dos tercios de las nuevas plantas utilizan dispositivos inteligentes en su sistema eléctrico general, según un estudio de ARC Advisory Group. La integración digital de todos estos dispositivos puede dar a los usuarios finales acceso a información como fallos, condiciones de operación, alarmas y eventos.

Esta información puede ayudar a los trabajadores a identificar más rápidamente dónde, cuándo y por qué se produjo un problema para poder resolverlo más rápido. Esto incluye la capacidad de observar problemas de calidad de la energía eléctrica y aumentos inesperados de la intensidad energética. La visibilidad del sistema eléctrico también puede ayudar a los trabajadores a detectar problemas con antelación, antes de que se trasladen aguas abajo al sistema de control. Por ejemplo, la carga desigual del sistema de distribución eléctrica puede desactivar los ventiladores de los convertidores catalíticos.

La capacidad de ofrecer un sistema eléctrico inteligente puede abrir las puertas a nuevos proyectos y oportunidades de negocio para los integradores de sistemas.

Un sistema conectado en red también puede utilizar acceso remoto al sistema eléctrico para mejorar la seguridad. Los trabajadores pueden acceder a la información del sistema eléctrico o incluso abrir y cerrar disyuntores desde una computadora remota o un dispositivo móvil, sin necesidad de entrar en una subestación de alto voltaje.

Para integradores: integración más rápida y mejor

Tradicionalmente, los integradores han tenido que desarrollar programación personalizada para cada sistema de control eléctrico. Pero algunos sistemas de alimentación eléctrica empaquetados inteligentes incluyen plantillas estándar prediseñadas que los integradores pueden reutilizar en diferentes proyectos. Esto puede ayudarles a reducir los requisitos de programación y acelerar los tiempos de integración.

El proveedor de tecnología adecuado también puede ayudar a los integradores a asegurarse de que los datos procedentes de los dispositivos eléctricos inteligentes (IED) se entreguen a la velocidad que necesitan los clientes. Mediante el uso de protocolos de comunicación como IEC-61850 y EtherNet/IP, junto con interfaces a redes anteriores, un proveedor puede conectar todos los IED y proporcionar acceso a información en tiempo real sobre los equipos y las condiciones de funcionamiento.

Algunos proveedores incluso han desarrollado pautas de rendimiento para ayudar a identificar cómo funcionarán los diferentes sistemas antes de su construcción. Esto puede ayudar a los integradores a reducir sus tiempos de diseño y prueba.

Un modelo de negocio inteligente

Los integradores desempeñan un papel fundamental para ayudar a los clientes industriales a ser más conectados y orientados a los datos. Y aquellos que puedan ofrecer a los clientes acceso a la información que necesitan para optimizar las operaciones de forma fiable y rentable serán los que tengan más éxito. La capacidad de ofrecer un sistema eléctrico e inteligente puede abrir las puertas a nuevos proyectos y nuevas oportunidades de negocio para los integradores de sistemas.

Rockwell Automation puede ayudar a los integradores a obtener esta ventaja competitiva al proporcionar un sistema de alimentación eléctrica empaquetado inteligente que unifica el control de procesos y el sistema de control eléctrico y libera el poder de los datos del sistema de control eléctrico en tiempo real. Puede encontrar más información sobre la alimentación eléctrica empaquetada inteligente aquí.

Publicado 30 de julio de 2018


Joe Matheys
Joe Matheys
Product Specialist, Rockwell Automation
Conectar:
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Cómo los integradores de sistemas pueden crear sistemas de control eléctrico más inteligentes
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.