Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

¿Cómo puede un contactor ahorrar dinero al diseñar un panel?

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
¿Cómo puede un contactor ahorrar dinero al diseñar un panel? hero image

Mano de obra de ingeniería. Mano de obra de instalación. Grandes fuentes de alimentación. Grandes transformadores. Paneles enormes. Una inmensa cantidad de energía para alimentar la electrónica.

Al considerar esta lista, ¿se le ocurre que el precio de su panel está aumentando cuando preferiría gastar ese dinero en otra cosa?

Cuando piensa en reducir costos, probablemente se le ocurran cosas como reducir el cableado o acelerar la instalación y las pruebas. Lo más probable es que "contactor" no sea lo primero que se le ocurra cuando intenta ahorrar dinero.

Sin embargo, los contactor modernos están diseñados para ofrecer una reducción de costos que debe considerar cuando intenta reducir el costo de su panel. Pero, ¿cómo puede un contactor ahorrarle dinero? Hay varias características incorporadas en los contactor modernos para optimizar su presupuesto.

Bobina universal

La primera característica que ofrecen los contactores modernos es una bobina universal electrónica de amplio rango. Tradicionalmente, los contactores tenían una bobina que era para alimentación de CA o CC.

Para diseñar un panel, era necesario buscar entre una multitud de números de parte de un producto para encontrar la bobina que se ajustara a las necesidades específicas de su aplicación. Para cada contactor necesario, era necesario dedicar tiempo valioso para examinar numerosas bobinas con diferentes opciones de CA o CC, rangos de Hz y rangos de tensión. 

Ahora, los contactores modernos han dejado de usar bobinas tradicionales que eran para operación de CA o CC. Las nuevas bobinas universales electrónicas de amplio rango tienen capacidades de alimentación de CA y CC en una sola bobina.  Estas bobinas también son capaces de manejar rangos de tensión más amplios.

Esto significa que una nueva bobina en los contactores modernos puede cubrir los rangos de alimentación y tensión de numerosas bobinas tradicionales. En lugar de buscar entre una multitud de números de parte para encontrar la selección de productos que se ajuste a su especificación, solo necesita ver algunas opciones que cubren las opciones tradicionales, lo que ahorra tiempo de diseño y costo de mano de obra.

Las nuevas bobinas no solo reducen los números de parte, sino que también tienen un menor consumo de energía que las bobinas tradicionales. De hecho, los contactores modernos pueden tener una reducción promedio del 40 % en los requisitos de energía en comparación con los contactores antiguos. Con el tiempo, y especialmente con numerosos contactores, esto puede resultar en grandes ahorros de costos en energía.

...los contactores modernos pueden tener una reducción promedio del 40% en los requisitos de potencia en comparación con los contactores antiguos.

Dado que las bobinas electrónicas universales de amplio rango requieren menos consumo de energía, también se pueden reducir otros componentes electrónicos que soportan el contactor para ahorrar costos. Por ejemplo, el transformador de control y la fuente de alimentación pueden reducirse de tamaño porque ya no se necesita un transformador de control grande ni una fuente de alimentación grande para soportar la bobina de alta eficiencia energética.

Tamaño pequeño y peso ligero

La segunda característica de ahorro de costos de los contactores modernos es su pequeño tamaño y peso ligero en comparación con los contactores antiguos. Los contactores modernos son un 25% más pequeños en ancho que los productos antiguos y un 50% más ligeros. Esta reducción de tamaño permite un ahorro significativo en el espacio del panel, no solo del contactor, sino también del transformador de control y la fuente de alimentación más pequeños que ahora pueden acompañar al contactor.

Con la reducción de tamaño, se pueden utilizar paneles más pequeños, lo que supone un gran ahorro de costos. Además, los contactores más ligeros permiten un envío y una instalación más fáciles y menos costosos. En lugar de utilizar grúas y grandes máquinas para mover contactores voluminosos, los contactores más pequeños y ligeros se pueden mover e instalar con pocas molestias.

Certificaciones ampliadas

La tercera característica de los contactores modernos son las certificaciones ampliadas que permiten que el mismo producto se certifique en todo el mundo. Tradicionalmente, al comprar un contactor, había que dedicar tiempo a averiguar qué producto estaba certificado en determinadas regiones del mundo.

Un producto puede haber sido certificado en una región, pero no a nivel global, por lo que se necesitarían diferentes productos para diferentes regiones del mundo. Ahora, los contactores modernos están certificados a nivel global, lo que garantiza una selección de productos simplificada que puede ahorrarle costos de mano de obra en la etapa de diseño de la elección de un contactor.

¿Quiere reducir los costos en su panel? La próxima vez que piense en formas de reducir sus costos, considere los pequeños cambios que puede hacer con contactores modernos que pueden generar grandes ahorros de costos en mano de obra, espacio y energía con el tiempo.

Publicado 2 de mayo de 2018


Hannah M. Schermerhorn
Hannah M. Schermerhorn
Marketing Engineer, Rockwell Automation
Conectar:
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left ¿Cómo puede un contactor ahorrar dinero al diseñar un panel?
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.