Loading
Blog | Perspectivas de gestión
Recent ActivityRecent Activity

Un enfoque habilitado para 5G: cómo ayuda a los fabricantes a construir la planta del futuro

¿Cómo será la fábrica del futuro? Analizamos cómo 5G revolucionará todos los sectores de producción.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Una vista genérica de la ciudad

La tecnología nunca se detiene. El cambio es inevitable, ya que las tecnologías dominantes del momento acaban dando paso a nuevas olas de innovación que impulsan una industria hacia adelante. Esta tendencia está actualmente en juego en el mundo de la fabricación y las operaciones B2B, ya que la 4G, el estándar de comunicaciones dominante de la última década, está siendo sustituida por la 5G.

Aunque la 5G acabará siendo sustituida por la siguiente generación, en este momento ofrece a los fabricantes la promesa de ser una tecnología inalámbrica viable para aumentar e incluso sustituir las conexiones de red industrial por cable tradicionales. Esto tiene el potencial de ser un cambio de paradigma que puede ayudar a definir y construir las fábricas del futuro. Un cambio que ayuda a reducir los gastos y el tiempo de lanzamiento al mercado, a la vez que mejora la flexibilidad organizativa y las comunicaciones.

Para los fabricantes, la 5G es ahora un facilitador de la transformación digital en la fabricación inteligente para ayudar a ofrecer resultados empresariales que van desde fomentar la agilidad hasta mejorar la sostenibilidad. Las operaciones industriales pueden aprovechar el auge de la 5G para satisfacer su necesidad de conectividad inalámbrica de alto rendimiento y utilizarla para evolucionar hacia una empresa más conectada.

Flexibilidad en un mundo 5G

La fábrica del futuro se construye sobre una base de flexibilidad. Los últimos años han puesto de manifiesto la necesidad de poder adaptarse rápidamente para hacer frente a una situación cambiante y han demostrado que la capacidad de mantener la capacidad operativa durante los momentos de flujo es fundamental para el éxito.

Esto podría implicar la alteración de las máquinas para producir un producto final diferente o la modificación de los sistemas para incorporar nuevos diseños, pero siempre se reduce a tener la flexibilidad operativa necesaria desde el principio.

5G ofrece esta flexibilidad y agilidad en una planta al acortar los plazos de obtención de información basada en datos y la transferencia fluida de datos de forma rápida, ya sea de máquina a máquina o de máquina a robot. Un elemento clave que puede proporcionar 5G es la tecnología de comunicación de baja latencia, mayor fiabilidad y mayor capacidad en comparación con las generaciones anteriores de redes móviles, lo que significa que se pueden transmitir más datos de forma más rápida y con menos retraso. Esto es importante para permitir la colaboración entre dispositivos y sistemas en tiempo real para operar de forma eficaz y mitigar el tiempo improductivo no planificado, que puede ser extremadamente costoso para los fabricantes.

Exploración de soluciones de gestión del edge industrial
Exploración de soluciones de gestión del edge industrial
Blog
Blog
Exploración de soluciones de gestión del edge industrial
El paradigma de la computación perimetral ya está aquí y los líderes de IX se están preparando para nuevas oportunidades. Explore las soluciones de gestión de edge de un líder industrial de reconocido prestigio.

Habilitación de comunicaciones inmediatas

Sin embargo, para lograr un mayor nivel de flexibilidad, las comunicaciones deben ser instantáneas. Con más máquinas autónomas que operan de forma independiente y vehículos no tripulados que se vuelven comunes en la planta, las comunicaciones entre operadores y máquinas adquieren una mayor prioridad. En la era de la fabricación inteligente, donde la flexibilidad y la agilidad son primordiales, la capacidad de comunicarse de forma inmediata y precisa es muy importante cuando las necesidades cambian.

Aquí, 5G puede ser un habilitador para comunicaciones sin interrupciones. Los mensajes de baja latencia, en los que un robot puede comunicarse con un marco de operador centralizado sobre las operaciones requeridas, permiten a los fabricantes tener una mayor visibilidad de todo un proceso. Pero todo esto se construye sobre comunicaciones confiables. Actualmente, las comunicaciones pueden ejecutarse en todos los escenarios de una planta, ya sea a través de Wi-Fi de bucle cerrado o de cables, sin embargo, se puede lograr más a través de la comunicación inalámbrica.

Al crear una malla inalámbrica de comunicación de cientos, e incluso potencialmente miles, de sensores, actuadores y máquinas, se pueden lograr comunicaciones sin interrupciones entre humanos y máquinas para ayudar a definir la fábrica 5G del futuro.

La fuerza laboral 5G

Con comunicaciones más rápidas entre máquinas, también se producen comunicaciones más rápidas entre personas. La fábrica del futuro es aquella que facilita el trabajador conectado. En el futuro, no se trata simplemente de conectar a un trabajador con una máquina o un activo, sino también de conectar a las personas entre sí.

Con una fuerza laboral más móvil y dispersa, las operaciones fluidas requieren comunicación en tiempo real. Esto ayuda a los trabajadores a entender dónde se les necesita a continuación o cuál será su próximo trabajo, todo ello facilitado con las capacidades inalámbricas 5G. Incluso si reciben estos mensajes o asistencia de otro trabajador que está potencialmente a miles de kilómetros de distancia. En pocas palabras, 5G elimina las fronteras geográficas y hace que el mundo sea un lugar más conectado para trabajar.

5G también puede permitir una planta más segura para los trabajadores. Los trabajadores pueden llevar dispositivos y chips variables en sus bolsillos que son sensores híbridos que requieren comunicaciones inalámbricas para alertarlos cuando se acercan demasiado a una máquina o entran en un área que es potencialmente peligrosa para ellos. Con estos sensores en su lugar y comunicándose en tiempo real, los problemas se pueden detectar antes de que ocurran y, por lo tanto, se pueden prevenir. 

Conexión de personas, procesos y datos

A medida que las nuevas tecnologías como 5G se vuelven más comunes, más ágiles y más omnipresentes en el mundo de la fabricación, la creación de conexiones sólidas entre personas, procesos y datos se vuelve cada vez más importante.

En este mundo en constante conexión, 5G permite que todo funcione de manera más fluida, incluso permitiendo mayores niveles de colaboración. Aunque la transición a la tecnología inalámbrica presenta muchos beneficios financieros, operativos y sostenibles para una organización de fabricación, es el entorno de colaboración que ayuda a crear el que puede proporcionar los mayores beneficios.

La conexión de personas, procesos y datos para generar información procesable en tiempo real es la base sobre la que se construirán las fábricas del futuro, y las comunicaciones híbridas a través de las capacidades de 5G permitirán que estos objetivos se realicen a escala industrial.

 
Para obtener más información, visítenos en Hannover Messe 2023, del 17–21 de abril de 2023.

Publicado 28 de febrero de 2023

 
Temas: The Connected Enterprise Perspectivas de administración

Sachin Mathur
Sachin Mathur
Director de EMEA, segmento de negocios de software y control, Rockwell Automation
Sachin se especializa en la navegación de programas de transformación organizacional; identifica y habilita los resultados empresariales para el cliente final mediante nuevas tecnologías y ecosistemas de socios. Es un firme defensor de impulsar estrategias de ejecución “fuera de la caja” y de liderar la transformación digital mediante la unión de fuerzas con expertos en la materia en un ecosistema de socios.
Conectar:
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Cómo la 5G ayuda a los fabricantes a construir la planta del futuro
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.