Loading
Blog | Transporte masivo
Recent ActivityRecent Activity

Mirando hacia el futuro: tres tendencias que están dando forma al futuro de la industria del transporte masivo

Explore tres áreas clave que están dando forma al futuro de la industria de transporte masivo.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
MetroRail hace parada en el centro de tránsito fuera del centro de Houston

El panorama del transporte público está cambiando

En todo el mundo, las ciudades son cada vez más grandes. En un solo segundo, la población urbana mundial crece en dos personas, lo que da lugar a 172800 nuevos habitantes de la ciudad cada día.1 Y aunque esta rápida urbanización promete hacer que las ciudades sean espacios aún más vibrantes, innovadores y emocionantes, también plantea importantes retos a los planificadores urbanos, que deben dar prioridad a la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Las crecientes poblaciones urbanas requieren modos de transporte accesibles y sostenibles para llevar a cabo sus vidas. Además, las ciudades deben encontrar nuevas formas de limitar las emisiones y el consumo de energía o arriesgarse a afectar la salud de su población. De hecho, el transporte representó el 30% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en EE. UU.2 Para abordar este problema, los planificadores urbanos están invirtiendo en iniciativas de ciudades inteligentes, utilizando datos para desbloquear información procesable en tiempo real que transforma el funcionamiento de las ciudades.

El transporte público está a la vanguardia de las iniciativas de ciudades inteligentes, con un mayor financiamiento gubernamental y nuevos avances tecnológicos que impulsan la transformación de la industria. Sin embargo, a medida que la industria evoluciona, los operadores no pueden perder de vista la confiabilidad, la seguridad y la protección. Mediante inversiones modulares e intencionadas, las organizaciones de transporte público pueden sortear los riesgos de la tecnología para ofrecer experiencias satisfactorias a los pasajeros de las poblaciones del futuro.

Aumento de la confiabilidad de las operaciones

El rápido crecimiento de la población conlleva un aumento considerable de las expectativas. A medida que aumenta el número de pasajeros, es más importante que nunca que los operadores de transporte público garanticen operaciones confiables o corren el riesgo de paralizar la ciudad. Desde la venta de billetes hasta las operaciones de ascensores y escaleras mecánicas, pasando por la programación y los anuncios de trenes, los sistemas de transporte público deben ofrecer una experiencia satisfactoria a los pasajeros, incluso cuando la mayor densidad de pasajeros lleva los sistemas existentes al límite.

Al mismo tiempo, los sistemas de tránsito masivo no pueden centrarse únicamente en añadir nuevos equipos sin sacar más partido de los que ya tienen. Afortunadamente, los sistemas SCADA y de vía moderna ofrecen a los operadores de tránsito masivo la visibilidad necesaria para maximizar la confiabilidad y la resiliencia del sistema de tránsito. Al unificar las operaciones y la gestión de activos en un solo sistema de control, los operadores obtienen una mayor visibilidad del rendimiento y el estado de los equipos. Esto hace posible detectar problemas antes de que se produzcan, garantizando una experiencia positiva en la estación y manteniendo los trenes a tiempo y según el programa.

Además, con una visión en profundidad de los activos y los equipos, los operadores pueden incorporar más redundancias en sus sistemas para eliminar los puntos únicos de fallo, lo que ayuda a aumentar la resiliencia de los equipos críticos y a evitar las interrupciones en primer lugar.

La seguridad y la sustentabilidad siguen siendo las principales prioridades

Los sistemas de tránsito masivo son la solución de movilidad del futuro. Los sistemas ferroviarios son más eficientes y sostenibles que los automóviles, lo que ayuda a las ciudades a adaptarse a las crecientes necesidades de las poblaciones urbanas y a combatir el cambio climático. Ya hay ciudades innovadoras que invierten en sistemas de tránsito masivo avanzados para ofrecer a sus ciudadanos una movilidad rápida, fácil y confiable. Por ejemplo, la 'Ciudad Línea' que se está desarrollando en Arabia Saudita permite a los pasajeros viajar a cualquier lugar de la ciudad en solo veinte minutos. Sin embargo, si la industria del tránsito masivo quiere cumplir su promesa de un futuro confiable y ecológico, no puede comprometer la seguridad de los pasajeros.

Los sistemas modernos de seguridad y sistema de control ayudan a los operadores de transporte masivo a garantizar operaciones más seguras que nunca. El hardware estándar, como los sistemas de detección de obstáculos (ODS) y los sistemas de detección de intrusión en la vía (GIDS), ofrecen una visión más profunda de las necesidades de mantenimiento y reparación, mientras que los sistemas automatizados de ventilación de túneles ayudan a mantener la seguridad de los pasajeros y a aumentar la eficiencia, sustituyendo la gestión manual de ventilación por sistemas inteligentes que posicionan automáticamente los ventiladores para evitar y minimizar los daños por incendios.

Un enfoque integral de la ciberseguridad es fundamental para aumentar la eficiencia

Los sistemas de control modernos unifican las operaciones en una sola plataforma, lo que permite que los datos fluyan a través de los sistemas y se obtengan perspectivas transformadoras. Sin embargo, muchas organizaciones de tránsito masivo dependen de sistemas anticuados y equipos obsoletos. Si los operadores de tránsito masivo no reducen el vector de amenazas de sus herramientas anticuadas existentes antes de introducir sistemas conectados, ponen en riesgo sus operaciones y a sus pasajeros.

Los gobiernos de todo el mundo reconocen la amenaza de la ciberseguridad para la industria del transporte público. Organizaciones como la FTA, la APTA y la CISA ofrecen marcos de ciberseguridad para guiar a los sistemas de tránsito masivo en la adopción segura de nuevas tecnologías. En 2023, por ejemplo, la FTA publicó una herramienta de autoevaluación para ayudar a los operadores de tránsito masivo a identificar los riesgos de seguridad en su organización.

Los operadores de transporte público pueden reforzar aún más su postura de seguridad trabajando con socios experimentados y de confianza. El socio adecuado puede ayudarle a hacer inversiones estratégicas y modulares basadas en una comprensión integral de sus sistemas para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Con las soluciones y servicios adecuados, respaldados por una red robusta, los sistemas de transporte público pueden transformar sus operaciones y proteger, detectar, responder y recuperarse de los ciberataques con mayor facilidad.

Asóciese con Rockwell Automation

A medida que el mundo continúa digitalizándose y urbanizándose, la importancia del transporte masivo y las capacidades que puede ofrecer siguen evolucionando. Sin embargo, para que el transporte masivo ocupe su lugar como la solución de movilidad del futuro, los operadores no pueden perder de vista la confiabilidad, la seguridad y la protección del sistema.

Al asociarse con un experto en la industria, las organizaciones pueden realizar inversiones inteligentes y específicas que maximizan los beneficios y minimizan los riesgos. En Rockwell Automation, nos dedicamos a ayudar a los sistemas de tránsito masivo a aprovechar al máximo su tecnología. Con más de 50 años de experiencia en la industria y una amplia red de socios, ofrecemos los sistemas y soluciones y servicios que necesita para satisfacer las necesidades de tránsito del mañana, hoy.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web o comuníquese con nosotros.

1Jones, B. (29 de mayo de 2022). Faster, cleaner, greener: What lies ahead for the world’s railways. CNN. https://www.cnn.com/travel/article/future-rail-travel-cmd/index.html

2EPA (28 de agosto de 2023). Fast Facts on Transportation Greenhouse Gas Emissions. United States Environmental Protection Agency. https://www.epa.gov/greenvehicles/fast-facts-transportation-greenhouse-gas-emissions

Publicado 21 de noviembre de 2023

Temas: Mass Transit Infraestructura

Craig Blondin
Craig Blondin
Gerente de ventas de la industria, Eco Industrial - Tránsito masivo, Rockwell Automation
Con más de 10 años de experiencia en proyectos de tránsito masivo en toda Norteamérica, Craig se centra en impulsar el crecimiento dentro del ecosistema de tránsito masivo. Tiene información valiosa y los conocimientos para ayudarle a alcanzar sus objetivos en el sector de tránsito masivo y siempre está disponible para responder a cualquier pregunta que pueda tener.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Tres tendencias que están dando forma al futuro de la industria del transporte público
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.