Los enfoques tecnológicos comunes a menudo se quedan cortos
Los sistemas desarrollados internamente y las tecnologías obsoletas pueden haber funcionado en el pasado, pero no cuentan con las capacidades modernas necesarias para mantenerse al día con el entorno dinámico actual. También puede ser difícil seguir utilizando sistemas desarrollados internamente a medida que su empresa crece, ya que normalmente no están diseñados para manejar transacciones de alta velocidad y operaciones globales complejas. Estos sistemas pueden volverse difíciles de mantener y de mantener al día con la constante amenaza de vulnerabilidades de ciberseguridad.
Las soluciones de IoT pueden abordar la necesidad de conectividad e información en tiempo real, pero a menudo carecen de capacidades dedicadas de sistemas de ejecución de fabricación (MES) específicos de la industria, como plantillas de recetas, genealogía, gestión de pedidos, flujos de trabajo de calidad de usuario y archivo de datos.
Limitaciones de las soluciones internas
- Falta de visibilidad de extremo a extremo y de una única fuente de información: Las soluciones internas normalmente no proporcionan detalles granulares sobre la información de ejecución, lo que limita la visibilidad y la trazabilidad de los complejos modelos de mezcla de ingredientes para el procesamiento continuo, por lotes y procesamiento discreto en la fabricación de CPG.
- Importantes requisitos de recursos internos: La creación y el mantenimiento de soluciones únicas requieren conocimientos especializados de desarrollo. Pueden ser difíciles de escalar a nuevas líneas e instalaciones, y el mantenimiento de estos sistemas a menudo depende del conocimiento de unas pocas personas, lo que introduce un riesgo en caso de rotación de personal. Las presiones comerciales hacen que los fabricantes tengan que priorizar sus inversiones y que los recursos que desarrollan y mantienen las soluciones a menudo no estén alineados con el propósito principal de la empresa.
Limitaciones de las soluciones heredadas
- Riesgo de errores: En comparación con las soluciones diseñadas para un propósito específico, las soluciones internas suelen ser menos estructuradas y más propensas a errores que pueden ocasionar anomalías de calidad y pérdidas de producción.
- Protección mínima de ciberseguridad: No se utilizan prácticas comunes de ciberseguridad, como las pruebas de penetración o el modelado de amenazas, o son difíciles de implementar para proteger las soluciones internas, lo que expone a amenazas continuas.
- Dificultad para escalar las operaciones: Puede ser difícil seguir utilizando sistemas internos a medida que su empresa comienza a crecer, ya que no están diseñados para manejar transacciones de alta velocidad o escalar a operaciones globales complejas de manera modular.
Como resultado de estas limitaciones, se necesitan sistemas adicionales para permitir el nivel adecuado de orquestación y automatización. Esto aumenta la complejidad, el costo y el riesgo tanto de la integración inicial como del soporte y mantenimiento continuos.
Enfoque moderno y escalable para los tiempos modernos
Los fabricantes de CPG que necesitan escalar se ven impulsados a operar plantas altamente automatizadas y con gran disponibilidad para satisfacer la demanda y obtener el mayor retorno posible de sus inversiones de capital. Por eso, los fabricantes necesitan una solución MES moderna que se adapte realmente a estas necesidades. El enfoque debe basarse en normas industriales y en las mejores prácticas para permitir la escalabilidad, así como la facilidad de asistencia técnica e integración con sistemas dependientes comunes, como los sistemas ERP y de control de procesos.
Las soluciones MES modernas están diseñadas para satisfacer un amplio espectro de necesidades empresariales, como la ejecución de producción, la gestión de operaciones de calidad, la gestión de procesos y el seguimiento de inventario, con el resultado esperado de registros electrónicos precisos y confiables para lograr calidad productiva, trazabilidad y cumplimiento normativo.
Los enfoques estructurados con modelado de mejores prácticas de equipos y encaminamiento admiten la escala para nuevas líneas y plantas tanto a nivel de sitio como de empresa. Los patrones de integración basados en normas permiten que los sitios y los equipos se integren de forma modular y escalable.
La ventaja de utilizar una solución MES dedicada de un solo proveedor es que todas estas capacidades estarían conectadas, respaldadas y seguras, lo que proporcionaría una visibilidad más holística de los procesos de extremo a extremo y un enfoque de riesgo mucho menor a escala que el que estaría disponible utilizando enfoques de tecnología adaptados.
Más información
FactoryTalk® CPGSuite® integra la información entre procesos, instalaciones, sistemas empresariales y proveedores para mejorar la aplicación de la calidad y simplificar el cumplimiento normativo. Maximiza el rendimiento, aumenta los márgenes de beneficio y tiene capacidades para adaptarse más rápidamente a los cambios del mercado. Como resultado, FactoryTalk® CPGSuite® ha demostrado que reduce los costos de producción hasta en un 18%, mejora la calidad de la primera pasada hasta en un 12% y mejora el rendimiento a la vez que minimiza las pérdidas hasta en un 10%.
Para obtener más información sobre FactoryTalk CPGSuite, visite nuestro sitio web.