Loading
Blog | CPG
Recent ActivityRecent Activity

5 formas en que el SaaS puede beneficiar sus operaciones de CPG

Los fabricantes y constructores de máquinas están desbloqueando el valor del software como servicio (SaaS) basado en la nube y en el edge.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un hombre con gafas de seguridad usando una tableta de pie frente a paquetes e instalaciones de producción.

Conocemos su situación actual para ayudarle a llegar a donde quiereLos bienes de consumo envasados, como la mayoría de las industrias, están experimentando un cambio digital tremendo. Para satisfacer la demanda, los fabricantes y constructores de máquinas se ven constantemente obligados a hacer más con menos y, por supuesto, a mejorar los márgenes en el proceso. Aunque no es una tarea fácil, las inversiones digitales merecen la pena y ofrecen mayores retornos a largo plazo. Y asociarse con el proveedor de soluciones adecuado para implementar tecnología escalable y segura puede ayudar a maximizar los recursos a la vez que se avanza en el viaje hacia la transformación digital. En los últimos cinco años, ha habido un aumento del software como servicio (SaaS) y un impulso para procesar los datos más cerca de la fuente que los genera, conocido como edge computing, y ambos por una buena razón. Ya sea que su organización sea grande o pequeña, hablemos de cinco maneras en que la adopción de soluciones SaaS en la nube y en el edge puede beneficiar sus operaciones de CPG.

1. Proporcione acceso desde cualquier lugar
Los eventos globales y la digitalización han cambiado la forma en que trabajamos. Las opciones de trabajo remoto se han popularizado en muchos sectores y no se espera que eso cambie en el corto plazo. Sin embargo, el cambio que estamos viendo es una necesidad cada vez mayor de una conexión más eficaz entre la tecnología y los trabajadores de diferentes áreas del mundo. El SaaS administrado en la nube o en el edge centralizado proporciona acceso a los sistemas de producción desde cualquier dispositivo con tan solo una conexión a Internet sólida. Al eliminar la necesidad de estaciones de trabajo voluminosas o conexiones en planta, sus trabajadores pueden acceder al software y a los sistemas en los que trabajan desde cualquier lugar. Ahora, cuando se produce una emergencia, se puede resolver dentro o fuera de planta, lo que reduce aún más los costos y evita o minimiza el tiempo improductivo.
 

2. Fortalezca la colaboración
Con el aumento del trabajo remoto y la reducción de recursos a la que se enfrentan muchos fabricantes, la colaboración entre ubicaciones, socios y empleados es una necesidad. El SaaS le permite implementar el software más actualizado, que puede convertirse en una única fuente de información para su organización. Con un mejor acceso a datos más precisos, aumenta la productividad y se acelera la resolución de problemas. La colaboración habilitada por SaaS también acelera la innovación al ofrecer a sus equipos una forma de acceder de manera más eficiente a los sistemas para diseñar y probar soluciones, a la vez que reduce la necesidad de reuniones en planta y de software/hardware local costoso.

3. Escale según sea necesario
Ya sea que dirija una instalación de lotes pequeños o una operación de varias plantas, la tecnología SaaS transformadora se puede adaptar a su empresa. La mayoría de las soluciones SaaS le permiten comenzar con solo unos pocos usuarios y aumentar las aplicaciones cuando sea el momento adecuado. A medida que aproveche al máximo las capacidades de SaaS, también verá ahorros en CAPEX y mantenimiento, ya que la dependencia de IT para la instalación y el mantenimiento se reducirá, lo que permitirá que su infraestructura crezca de manera rentable a medida que usted lo haga.
    

4. Aumente el rendimiento

Además de proporcionar un mejor acceso al software y a los sistemas, el SaaS le permite aprovechar más los datos que ya tiene. Los empleados y los socios se beneficiarán de un software siempre actualizado con la fiabilidad y la escala de computación masiva necesarias incluso para los proyectos más complejos. La capacidad de acceder a datos históricos es útil, pero no puede apoyar la mitigación rápida de problemas ni permitir la toma de decisiones basada en datos. Con una infraestructura edge, se puede acceder más fácilmente a los datos y preparar a su equipo para la toma de decisiones en tiempo real que se necesita en el entorno de fabricación actual, que se mueve a gran velocidad.  

5. Refuerce la seguridad
Una de las ventajas más importantes y los diferenciadores clave del SaaS es el soporte de seguridad que ofrece. A medida que muchas empresas se centran en la mitigación de riesgos de ciberseguridad y en proteger sus datos, es fundamental que su software cumpla con el mismo estándar. Con una organización habilitada para SaaS, puede beneficiarse de lo siguiente.

  • Software de una sola versión que se mantendrá
  • Cifrado de extremo a extremo
  • Control de acceso basado en roles y políticas
  • Autenticación para la gestión de acceso

Cómo llegarCon la adaptabilidad y las opciones rentables de las ofertas de SaaS, desbloquear el valor es más fácil que nunca. A medida que los desafíos laborales y la demanda en aumento siguen enfrentando a los fabricantes, la necesidad de equipar mejor y apoyar de forma más segura a los trabajadores de todo el mundo solo aumentará. Aunque solo hemos hablado de algunas formas en que el SaaS puede beneficiar sus operaciones, hay muchas más por descubrir. Obtenga más información sobre las soluciones de software de fabricación y la gestión de edge inteligente de Rockwell.

Publicado 15 de diciembre de 2022

Food Packaging Automation Systems
Food Packaging Automation Systems
Food Packaging Automation Systems
Optimize food packaging with Rockwell Automation's scalable solutions, enhancing efficiency, flexibility, and safety in manufacturing operations.
Más información
Temas: Optimize Production Envasado de alimentos Software de fabricación en la nube

Andy Stump
Andy Stump
Director, Business Development
Andy Stump, a seasoned leader with 25+ years is currently a Director, Business Development at Rockwell Automation. He is responsible for driving growth and adoption of new technologies and strategic portfolio offerings to unlock new value for the manufacturing industry.
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Las operaciones de CPG se benefician de las soluciones SaaS
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.