Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Fundición de cobre actualiza sus operaciones con un DCS moderno

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Fundición de cobre actualiza sus operaciones con un DCS moderno hero image

Producir 350000 toneladas métricas de cobre al año es impresionante, pero hacerlo con controles de procesos de 20 años de antigüedad en una planta de casi 70 años es aún más sorprendente. Sin embargo, después de un servicio tan largo y fiel, incluso los controles de procesos más duraderos necesitan una actualización.

Por ejemplo, la planta de fundición de cobre Hernán Videla Lira (HVL) operada por la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) en Copiapó, Chile, necesitaba un nuevo sistema de control distribuido (DCS).

Los controles Bailey de ENAMI y las redes de automatización obsoletas carecían de piezas de repuesto, no proporcionaban acceso a los datos de producción y no podían ser soportadas, según Manuel Parra, ingeniero jefe de consultoría para planificación y mantenimiento de ENAMI. Ubicada en la árida región del desierto de Atacama en Chile, HVL inició su proyecto de actualización en 2015 y lo completó en 2018.

Las áreas de control de procesos de ENAMI, gestionadas por sistemas Bailey antiguos, incluían su horno de fundición eléctrico, planta de agua/aguas residuales y convertidor Teniente para limpiar la escoria. Parra explicó que se enfrentaron a desafíos operativos con sus áreas de control de procesos en silos. Sus 8000 puntos de E/S solo estaban conectados a nivel de HMI, no a nivel de base de datos para manejar información crítica.

Con más de 100 años de experiencia en automatización industrial, ofrecemos una amplia gama de soluciones de procesos para satisfacer sus desafíos. Nuestra experiencia en procesos batch, optimización de procesos y soluciones y servicios de sistema de seguridad puede ayudarlo a alcanzar sus metas.

Especificación a instalación

A partir de 2010, el equipo de actualización de ENAMI comenzó a investigar soluciones y proveedores de sistema de control de procesos (PCS) que pudieran reemplazar sus controles Bailey antiguos, y finalmente se decidió por el PlantPAx® DCS, incluida la interfaz humano-máquina, la base de datos y el historiador.

Andrés Sammartino, gerente de la industria de procesos de Rockwell Automation Argentina S.A., explicó que ENAMI necesitaba un sistema de control moderno con un mantenimiento sencillo, sólidas capacidades de diagnóstico y alarma, gestión de datos para respaldar las decisiones empresariales y apoyo para la mejora operativa.

Desarrollaron especificaciones técnicas para el proyecto basadas en estos requisitos, manteniendo a todos los proveedores en la misma página. Las especificaciones cubrieron estaciones de operaciones, gabinetes y unidades de control de procesamiento de datos (DPCU), reemplazo de historiador, planos de ingeniería y servicios, prueba de aceptación de fábrica (FAT), prueba de aceptación en sitio (SAT), configuración de HMI y controles, instalación de red de fibra óptica, puesta en marcha y arranque, así como capacitación en operaciones y mantenimiento.

Enfoque en tres fases

La modernización de la planta de fundición de cobre de HVL al DCS se implementó en tres fases principales:

La fase 1 consistió en retirar los antiguos HMI, pero permitiendo que funcionaran en paralelo con los nuevos durante un período de tiempo, para que los operadores pudieran acostumbrarse a ellos. Esta etapa incluyó la incorporación de red de fibra óptica en preparación para el DCS.

La fase 2 consistió en implementar el DCS, incluidos nueve controladores ControlLogix® redundantes y comunicaciones basadas en OPC entre el PlantPAx DCS y algunos dispositivos Bailey que todavía se utilizan en la planta.

La fase 3 incluyó la retirada de más dispositivos antiguos, la finalización de la transición al DCS y la conexión de todos los componentes del sistema de control a un anillo Ethernet redundante.

ENAMI identificó todos los gabinetes y cables de Bailey, añadió el nuevo gabinete PlantPAx y cableado, y realizó corridas operativas reales durante la puesta en marcha.

Para explicar, ahora todo se puede poner en marcha utilizando la Rockwell Automation Library of Process Objects, lo que permite a los usuarios e integradores de sistemas realizar pequeños cambios de manera estandarizada, en lugar de que cada uno utilice métodos diferentes.

Para, que tiene experiencia en IT, hizo hincapié en que la migración se ajustara al modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de siete capas, facilitando el mantenimiento de IT y resolviendo problemas más rápidamente.

Ver es optimizar

La operación de fundición integrada de ENAMI, basada en el PlantPAx DCS, proporciona:

  • Una visión integral de la planta de su proceso, dato en tiempo real, indicadores clave de rendimiento (KPI) y tableros;
  • Eficiencia de mantenimiento, incluida la gestión de activos, mantenimiento preventivo/mantenimiento predictivo y reducción de costo de mantenimiento; y,
  • Aplicaciones estándar, como proyectos de automatización estandarizados, aplicaciones tecnológicas correctas y eficiente retorno de la inversión (ROI).

Sammartino añadió que el DCS moderno ofrece una visión más integral de la planta que lo ve todo, y hace que el mantenimiento sea más eficiente, menos costoso y unifica todo el control en la misma plataforma.

Publicado 31 de julio de 2019

Temas: Minería, metales y cemento

Jim Montague
Jim Montague
Executive Editor, Control
Conectar:
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Fundición de cobre actualiza sus operaciones con un DCS moderno
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.