Loading
blog
Recent ActivityRecent Activity

Creación de operaciones mineras más resilientes mediante la reducción del riesgo de arco eléctrico

Descubra cómo las empresas mineras pueden reducir los riesgos de seguridad eléctrica, proteger los activos críticos y apoyar el tiempo productivo mediante evaluaciones, mantenimiento, capacitación y controles de ingeniería.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Compañeros discutiendo sobre cooperación en el lugar de trabajo de la fabricación industrial durante el proceso de trabajo, con un molino de bolas de esmerilado de fondo junto a mineral.

Las operaciones mineras funcionan con energía. En trituración, transporte, elevación, bombeo, ventilación y procesamiento de minerales, la infraestructura eléctrica mantiene la producción en marcha y ayuda a conectar los activos, los sistemas y las personas que hacen posibles las operaciones seguras y eficientes.

Pero los mismos sistemas eléctricos que permiten una mayor productividad también introducen riesgos, especialmente en entornos caracterizados por polvo, humedad, vibraciones, ubicaciones remotas, espacios confinados y la constante presión de maximizar el tiempo productivo.

El arco eléctrico es uno de los riesgos que las empresas mineras no pueden permitirse tratar como un problema de cumplimiento normativo limitado. Es un desafío de seguridad, confiabilidad y continuidad operacional que puede afectar a las personas, los activos y la producción al mismo tiempo.

Por qué el riesgo de arco eléctrico es diferente en la minería

Un arco eléctrico se produce cuando la energía eléctrica se libera a través del aire entre conductores o de un conductor a tierra. El evento puede generar calor, luz, presión, humo y material fundido intensos, lo que crea peligros graves para los trabajadores cerca de equipos energizados.

En una mina, esos peligros pueden agravarse por las condiciones del lugar. El polvo conductor puede entrar en el equipo. La humedad y las condiciones corrosivas pueden degradar el aislamiento y las conexiones. Las vibraciones intensas y el movimiento del equipo pueden aflojar los componentes. Las configuraciones de alimentación eléctrica temporales, los activos móviles y las salas eléctricas estrechas pueden dificultar el control de la exposición.

El impacto puede pasar rápidamente de un evento de seguridad a un evento de producción. Un fallo puede dañar el equipo eléctrico, dejar fuera de servicio un activo crítico, retrasar el trabajo de mantenimiento y crear tiempo improductivo no planificado en el punto exacto del proceso en el que la confiabilidad es más importante.

Por eso, reducir el riesgo de arco eléctrico en la minería no se trata solo de ayudar a prevenir un incidente. Se trata de ayudar a proteger a los trabajadores, mantener el rendimiento y mantener disponibles los sistemas críticos para la producción en condiciones de operación difíciles.

El rendimiento de la seguridad y la producción están conectados

Los líderes mineros están sometidos a una presión constante para mejorar la seguridad a la vez que aumentan la disponibilidad, el rendimiento y la disciplina de costos. Estas prioridades no son independientes. Se necesitan mutuamente.

Un incidente eléctrico grave puede interrumpir una ventana de mantenimiento, reducir la disponibilidad de los equipos, ralentizar la producción y requerir una investigación o trabajo de sustitución antes de que las operaciones puedan volver a la normalidad. En la minería, donde un activo restringido puede afectar a la cadena de valor más amplia, el impacto empresarial puede extenderse mucho más allá de la sala eléctrica.

Una estrategia de seguridad eléctrica más sólida ayuda a abordar esa conexión. Apoya un trabajo más seguro y, a la vez, mejora la confiabilidad de los sistemas que mueven el material, respaldan el procesamiento y mantienen la producción en marcha.

En las minas modernas, esto forma parte de la excelencia operacional: identificar los riesgos con antelación, reducir la exposición cuando sea posible y diseñar sistemas que puedan respaldar tanto la seguridad como el rendimiento en el campo.

Pasar de la conformidad a la reducción de riesgos

El cumplimiento normativo sigue siendo el punto de partida. Normas como NFPA 70E y CSA Z462 ayudan a definir prácticas de trabajo seguras, mientras que los códigos eléctricos y las normas de mantenimiento guían cómo se debe instalar, mantener e inspeccionar el equipo.

Pero una operación minera necesita más que una lista de verificación de normas. Necesita una visión práctica de dónde existen los peligros, cómo las condiciones del sitio afectan al equipo con el tiempo y cómo los trabajadores interactúan con los sistemas energizados durante la operación, la resolución de problemas y el mantenimiento.

Esto significa utilizar evaluaciones de riesgos de arco eléctrico, estudios de cortocircuitos y energía de incidentes, procedimientos claros, etiquetado adecuado, capacitación del personal, mantenimiento preventivo y equipo de protección personal seleccionado para la tarea y el nivel de peligro.

También significa buscar aguas arriba formas de reducir la exposición antes de que comience una tarea. Los programas de seguridad más eficaces combinan controles administrativos, trabajadores calificados y controles de ingeniería que ayudan a reducir el riesgo en la fuente.

Uso de controles de ingeniería para reducir la exposición

Los controles de ingeniería son especialmente importantes en la minería porque no todos los riesgos pueden gestionarse solo mediante procedimientos o EPP. El equipo resistente a los arcos es una forma de ayudar a reducir la exposición en aplicaciones eléctricas de mayor riesgo.

El equipo resistente a arcos está diseñado para ayudar a contener y redirigir la energía de un fallo de arco interno, lo que ayuda a proteger al personal cuando el equipo se especifica, instala, mantiene y opera correctamente según sus requisitos.

Esta protección es importante en las minas, donde las salas eléctricas, las subestaciones y los equipos de control de motor pueden estar ubicados cerca de las áreas de producción, las rutas de mantenimiento o los activos remotos a los que es costoso acceder y difíciles de desconectar.

Los centros de control de motor de bajo y mediano voltaje con capacidades resistentes a los arcos pueden respaldar una estrategia de seguridad más amplia al ayudar a reducir la exposición durante las tareas normales y fortalecer el vínculo entre la protección de los trabajadores, la confiabilidad de los activos y la continuidad de la producción.

La instalación y el mantenimiento no pueden ser una ocurrencia tardía

El equipo resistente a arcos solo funciona como se espera cuando el sistema completo se especifica, instala y mantiene correctamente. Incluso un pequeño problema de instalación puede poner en peligro la integridad resistente a arcos del equipo.

En el caso de proyectos mineros, esto hace que la planificación temprana sea fundamental. Los requisitos de instalación deben definirse durante el proceso de licitación; los contratistas deben comprender los requisitos del fabricante y la instalación final debe revisarse antes de que se confíe en el equipo como parte de la estrategia de seguridad.

El mantenimiento importa tanto como la instalación. El polvo, la humedad, la corrosión y las vibraciones pueden cambiar el estado del equipo con el tiempo, haciendo que la inspección, la documentación y el mantenimiento preventivo sean esenciales para mantener la protección y el rendimiento.

Cuando la seguridad eléctrica se considera una disciplina operativa continua, las minas están mejor posicionadas para reducir riesgos, proteger a las personas y mantener disponibles los activos críticos para la producción.

Cómo crear operaciones mineras más resilientes

Las operaciones mineras modernas son cada vez más conectadas, más automatizadas y más dependientes de una infraestructura eléctrica confiable. Esto crea una oportunidad para pensar de manera diferente sobre la seguridad eléctrica, no como un requisito separado, sino como parte del diseño y el mantenimiento de operaciones resilientes.

Al combinar evaluaciones de riesgos, trabajadores capacitados, mantenimiento preventivo, procedimientos documentados y controles de ingeniería apropiados, las empresas mineras pueden ayudar a crear entornos más seguros a la vez que respaldan el tiempo productivo, la confiabilidad y el rendimiento operativo a largo plazo.

Ahora es el momento para que las empresas mineras evalúen dónde existe la exposición a arco eléctrico en sus operaciones, confirmen que los programas de seguridad eléctrica reflejan las normas actuales y las realidades del sitio, e identifiquen dónde los controles de ingeniería pueden ayudar a reducir el riesgo en la fuente.

Al adoptar un enfoque proactivo, las minas pueden proteger mejor a las personas, salvaguardar los activos críticos y reducir la probabilidad de que un evento eléctrico se convierta en una interrupción de la producción más amplia. En la minería, la resiliencia no solo se mide por la rapidez con la que se recupera una operación. También se mide por la capacidad de reducir el riesgo antes de que ocurra una interrupción.

Minería
Minería
Minería
Los sistemas integrados y la analítica escalable habilitan la visibilidad desde la mina hasta el mercado y mejoran la toma de decisiones.
Más información

Publicado 21 de agosto de 2026

Temas: Empower People Minería

Fabio Mielli
Fabio Mielli
Gerente de marketing estratégico, minería y energía, Rockwell Automation
Fabio Mielli es un líder reconocido en automatización industrial y transformación digital, con más de 20 años de experiencia en los sectores de energía, minería e industrias de procesos. Su experiencia abarca la excelencia operacional, analítica avanzada, sistemas de energía y operaciones conectadas, ayudando a las organizaciones a mejorar el rendimiento de los activos, optimizar el uso de la energía y acelerar el crecimiento sostenible
Suscríbase a Rockwell Automation

Reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase ahora
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
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Riesgo de arco eléctrico en las operaciones mineras
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.