Loading
Interior de una fábrica industrial con equipo, línea de transportadores y herramientas de acero, fondo de la industria
Informe

Resiliencia operativa en la era de la conectividad

Descubra por qué la tecnología de ciberseguridad de OT por sí sola puede no ser suficiente para crear operaciones resilientes
Descargar el informe

Obtenga una vista previa de las insights

icono de inteligencia artificial
La conectividad está ampliando el riesgo operativo

La adopción de IA, la convergencia de IT/OT y las operaciones cada vez más conectadas crean nuevas oportunidades de eficiencia, a la vez que introducen más complejidad, dependencias y posible exposición.

Gráfico de líneas de métricas
La confianza supera a la preparación

Las organizaciones están invirtiendo en tecnología de ciberseguridad de OT y se sienten preparadas, pero las inversiones en tecnología por sí solas no se traducen en preparación operativa.

bloqueo de blindaje
La resiliencia requiere mejora continua

La visibilidad, la gobernanza y la priorización crean la base, pero las operaciones resilientes dependen de adaptar continuamente los programas de ciberseguridad de OT a medida que evolucionan las necesidades y los riesgos operativos.

Descargar el informe

Creación de operaciones resilientes

Vea lo que revelan las nuevas investigaciones sobre la brecha entre las inversiones en tecnología de ciberseguridad, la confianza y la preparación operativa

El 90%

de las organizaciones industriales confía en que puede prevenir o contener un incidente cibernético

46%

experimentó un incidente cibernético en el último año

62%

ya ha invertido en una plataforma de ciberseguridad

Descargar el informe

La seguridad resiliente de OT requiere más que herramientas y soluciones puntuales. Requiere un enfoque proactivo y de extremo a extremo alineado con marcos y normas reconocidos a nivel mundial, como NIST, NIS2 e IEC 62443. Esto proporciona a las organizaciones una hoja de ruta estructurada para mejorar la madurez de la seguridad y cumplir con los requisitos normativos.

Resiliencia operacional en la era de la conectividad

Obtenga el informe

Descargue el informe y descubra cómo convertir la inversión en ciberseguridad de OT en resiliencia operacional

Descargar el informe

¿Está listo para convertir sus inversiones en resiliencia operacional?

Descubra lo que se necesita para crear un programa de ciberseguridad de OT proactivo, basado en riesgos, diseñado para operaciones resilientes.

Contáctenos
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Capacidades
  3. Chevron LeftChevron Left Ciberseguridad de OT industrial – SecureOT de Rockwell Automation
  4. Chevron LeftChevron Left Resiliencia operacional en la era de la conectividad
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose