Porta seriale

Rappresenta un canale di comunicazione seriale, configurabile a seconda del protocollo usato dal controller, per realizzare protocolli di tipo richiesta/risposta o di tipo evento
BrowseName
SerialPort
SuperType
Oggetto(BaseObjectType)

Proprietà

Nome
BrowseName
DataType
Descrizione
Nome porta
PortName
Numero della porta seriale COM da utilizzare per il servizio di Bridging, sulla quale è collegato il modem
Baudrate
Baudrate
Velocità di comunicazione seriale (Velocità in baud). Occorre impostare il valore della velocità di comunicazione corrispondente a quello del dispositivo con il quale si intende comunicare
Dimensione dati
DataSize
Numero di byte richiesto dal protocollo di comunicazione interessato
Parità
Parity
Tipo di parità richiesto dal protocollo di comunicazione interessato
Bit di stop
StopBits
Numero di Bit di stop richiesto dal protocollo di comunicazione interessato
Controllo di flusso
FlowControl
Tipo di controllo di flusso dei dati per il tipo di comunicazione utilizzato. In particolare, permette di adattare la comunicazione secondo le necessità richieste a basso livello dalla porta seriale del dispositivo collegato. Il driver imposta "Nessuno" ovvero nessun controllo di flusso per impostazione predefinita; tuttavia, in funzione del dispositivo, potrebbe essere necessario selezionare un tipo di Controllo di flusso (ad esempio in caso di messaggio di errore con codice 1). Le selezioni possibili sono: Nessuno: nessun controllo di flusso. Il controllo non è richiesto dal protocollo. Hardware: il Controllo di flusso è gestito dai segnali elettrici della linea seriale (es. RTS, CTS, e così via). XON/XOFF: il controllo di flusso dei dati è di tipo XON/XOFF
Timeout
Timeout
Tempo massimo di attesa in millisecondi per ricevere una risposta dal controller
Bassa latenza
LowLatency
Se abilitato riduce al minimo la latenza di ricezione di un dispositivo seriale FTDI
Stato della comunicazione
CommunicationStatus
Stato della comunicazione seriale

Metodi

Apri
BrowseName
Open
Apri la comunicazione seriale
Chiudi
BrowseName
Close
Chiude la comunicazione seriale
Lettura
BrowseName
Read
Leggi dati dalla comunicazione seriale
InputArguments
Nome
DataType
Descrizione
Count
Numero byte
OutputArguments
Nome
DataType
Descrizione
Buffer
Buffer
Lettura
BrowseName
ReadUntil
Leggi dati dalla comunicazione seriale
InputArguments
Nome
DataType
Descrizione
Delimiter
Delimitatore
OutputArguments
Nome
DataType
Descrizione
Buffer
Buffer
Scrittura
BrowseName
Write
Scrivi dati nella comunicazione seriale
InputArguments
Nome
DataType
Descrizione
Buffer
Buffer
Cancella lettura
BrowseName
CancelRead
Annulla la lettura corrente
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal