Réhéberger un droit sur les dispositifs Ubuntu 22.04
Réhébergez un droit pour à utiliser sur un autre dispositif à l’aide de la commande ci-dessous :
NOTE:
Le numéro de série du droit XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX est utilisé dans cette procédure en tant qu’espace réservé.
- Dans un terminal, saisissezsudo ./FTOptixEntitlementCli --rehost --entitlementKey XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.Le messageEntitlement rehosted successfullys’affiche.
- (Facultatif) Pour afficher les droits mis à jour, sur la page d’accueil de FactoryTalk, sélectionnez .NOTE: Vous devez être administrateur ou propriétaire pour afficher l’état des droits.
Fournir une réponse