Présentation du guide d’installation de FactoryTalk Optix

Ce guide d’installation vous aide à installer et à configurer les composants de conception et d’exécution d’un système
FactoryTalk®Optix
.
Le système FactoryTalk Optix comprend :
  • FactoryTalk Optix Studio ou FactoryTalk Optix Studio avec un droit Pro
  • Application FactoryTalk Optix
  • Outils d'exécution FactoryTalk Optix
  • Les droits et les organisations mis en place par le biais de
    FactoryTalk®Hub
    NOTE: Une organisation est un ensemble d’utilisateurs et de services (y compris FactoryTalk Optix) accessibles et gérés à partir de FactoryTalk Hub.
    NOTE: Les nouveaux utilisateurs qui rejoignent ou créent une organisation peuvent demander un droit d’essai de 90 jours de FactoryTalk Optix Studio Pro.

Le système
FactoryTalk®Optix

  • FactoryTalk Hub
     : Plate-forme de services en ligne où vous accédez aux solutions SaaS (Software as a Service) dans le cloud de Rockwell Automation pour créer vos organisations et concevoir, créer et maintenir vos ressources.
    Les solutions SaaS dans le cloud sont incluses dans FactoryTalk Hub sous la forme de mosaïques. Une fois qu’un nouvel utilisateur accède à FactoryTalk Hub, il bénéficie d’une période d’essai de 90 jours pour utiliser FactoryTalk Optix Studio Pro.
  • FactoryTalk Optix Studio
     : Éditeur de conception installé localement qui est disponible sans frais. FactoryTalk Optix Studio fournit des outils d’édition pour concevoir des IHM. Aucune activation ni aucun droit n’est requis.
    NOTE: FactoryTalk Optix Studio est également appelé FactoryTalk Optix Studio Standard.
    NOTE: Reportez-vous à la section Présentation de l’installation de FactoryTalk Optix Studio pour installer FactoryTalk Optix Studio.
  • FactoryTalk Optix Studio avec un droit Pro
     : Éditeur de conception cloud qui peut s’exécuter dans un navigateur Web ou en tant qu’application installée localement. FactoryTalk Optix Studio Pro nécessite un abonnement basé sur un droit utilisateur.
    Le droit Pro permet d’activer un éditeur basé sur le navigateur Web et fournit une assistance technique et des fonctionnalités qui nécessitent uneconnexion cloud, par exemple l’intégration à un référentiel de code dans le cloud, un contrôle de version hébergé dans le cloud, un déploiement à distance nécessitant FactoryTalk Remote Access et la collaboration entre plusieurs utilisateurs.
    NOTE: Consultez la rubrique Présentation de la mise à niveau de FactoryTalk Optix Studio Pro pour installer FactoryTalk Optix Studio avec un droit Pro.
    NOTE:
    FactoryTalk Optix Studio Pro et les outils d’exécution FactoryTalk Optix nécessitent chacun un droit devant être alloué à une organisation.
    Les droits FactoryTalk Optix Studio Pro sont ensuite attribués aux utilisateurs de l’organisation, tandis que les droits pour les outils d’exécution FactoryTalk Optix sont ensuite attribués aux dispositifs sur lesquels ils sont installés.
  • Application FactoryTalk Optix
     : Comprend deux éléments principaux :
    • Projet
       : Représente la conception et la configuration de votre application.
    • Exécution
       : Environnement d’exécution dans lequel votre application est exécutée.
    FactoryTalk Optix Studio
    vous permet de créer votre application en combinant votre projet avec l'environnement d'exécution approprié. Le choix de l'environnement d'exécution dépend du dispositif cible (par exemple x86 ou ARM) et du système d’exploitation (Windows ou Linux).
  • Outils d’exécution
     : Vous devez installer le package des outils d’exécution sur le dispositif cible pour activer la gestion des droits et le déploiement d’applications. Ce package comprend deux éléments :
    • Service de mise à jour de l’application
       : Service s’exécutant en arrière-plan qui permet à FactoryTalk Optix Studio de se connecter au dispositif cible et de déployer l’application.
    • Gestionnaire de droits
       : Application qui gère les droits FactoryTalk Optix.
    IMPORTANT:
    Les outils d’exécution sont déjà intégrés à OptixPanels™ et EEC (Embedded Edge Computes).
    Vous devez télécharger, installer et activer les outils d’exécution pour les dispositifs Windows et Linux.
    NOTE: Consultez la rubrique Installer les outils d'exécution FactoryTalk Optix et aux sous-chapitres associés pour plus d’informations à ce sujet.

Configuration requise pour l’installation et la configuration

L’installation et l’utilisation des composants système FactoryTalk Optix nécessitent :
  • Un compte MyRockwell associé à votre entreprise. Pour créer votre compte RA, enregistrez votre e-mail professionnel sur le site Web MyRockwellAutomation : https://www.rockwellautomation.com/account/
  • Après avoir créé un compte utilisateur, accédez à FactoryTalk Hub.
    NOTE: Consultez la rubrique Se connecter à FactoryTalk Hub pour plus d’informations à ce sujet.
  • Une application Authenticator sur votre téléphone. Microsoft Authenticator vous accorde l’accès à FactoryTalk Hub.
    NOTE: Consultez la rubrique Authentifier votre compte FactoryTalk Hub pour plus d’informations à ce sujet.
Une entreprise est généralement associée à une organisation pouvant être rejointe par les utilisateurs de l’entreprise. Tous les droits activés pour une entreprise sont alloués à l’organisation.
IMPORTANT: Les droits FactoryTalk Optix Studio Pro sont attribués à des utilisateurs spécifiques, tandis que les droits FactoryTalk Optix Runtime sont attribués à un dispositif d'exécution spécifique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal