Zone de sélection numérique
Augmenter/Diminuer une valeur numérique à l’aide de boutons ou du clavier
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
|---|---|---|---|
Incrément | Increment | Valeur ajoutée ou soustraite (par exemple 1, 0,1 ou 0,01) à l’aide des boutons | |
Format d’entrée | Format | Format de la valeur présentée à l’utilisateur (comme les chiffres décimaux, les zéros à gauche, etc.) | |
Modifiable | Editable | Active/Désactive la modification de la valeur directement dans le graphique | |
Afficher les boutons | ShowButtons | Afficher les boutons permettant d’augmenter ou de diminuer la valeur courante | |
Événements
Valeur modifiée
- BrowseName
Événement se produisant lorsque l’utilisateur modifie la valeur du contrôle
Fournir une réponse