Interface de FactoryTalk Optix Studio
Vous trouverez ci-après un exemple de
FactoryTalk Optix Studio
au moment de la conception.Composants de FactoryTalk Optix Studio

Élément | Nom | Description |
|---|---|---|
![]() | Commandes qui s’appliquent à toutes les parties de l’interface utilisateur. | |
![]() | Modèle d’information du projet qui affiche le contenu et la structure du projet dans les nœuds. Un nœud peut être un parent disposant de nœuds enfants. | |
![]() | Types d’objets et types de variables sur lesquels sont basées des instances d’objets. Les types prédéfinis sont regroupés en dossiers selon leur objectif. Les types personnalisés sont regroupés dans des dossiers qui reflètent la structure d’ Vue de projet . | |
![]() | Messages liés au fonctionnement de Application FactoryTalk Optix . Les applications en cours d’exécution et qui sont connectées à FactoryTalk Optix Studio sont énumérées dans Sortie d’émulateur . | |
![]() | Onglets | Onglets des objets ouverts en cours de modification dans l’éditeur. Si vous placez le curseur de la souris sur un onglet pour sélectionner sans enregistrer le projet, vous êtes invité à enregistrer vos modifications. |
![]() | Barre d’outils de l’éditeur | Commandes qui s’appliquent au type d’objet en cours de modification dans l’éditeur. |
![]() | Éditeur de graphiques pour les objets. Chaque éditeur s’ouvre dans un nouvel onglet et est utilisé pour les objets graphiques et les types d’objets, tels que les importateurs de balises et les recettes. | |
![]() | Propriétés à définir pour le nœud sélectionné dans Vue de projet ou dans l’éditeur d’objets. | |
![]() | Volet Événements | Méthodes avec des événements générés par le nœud actuellement sélectionné. Consultez la rubrique Événements. |
Fournir une réponse





sans enregistrer le projet, vous êtes invité à enregistrer vos modifications.