Créer un rapport
Créez un rapport en ajoutant le rapport dans
Vue de projet
.Configurez et ajoutez des composants pour modifier l’apparence du rapport.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surRapports, puis sélectionnez .Rapports#s’affiche dansVue de projet.
- DansVue de projetaprès le rapport ou dansPropriétésaprèsNom, sélectionnezpour saisir un nom explicite pour le rapport.
CONSEIL: Pour modifier le format de toutes les pages du rapport, avec l’objet Rapport sélectionné dansVue de projet, modifiez les variables dansPropriétés. Les propriétés globales affectent toutes les pages de la sortie PDF. - DansVue de projet, développez le rapport.
- Sélectionnez l’objetEn-têteet modifiez les valeurs dansPropriétéspour modifier l’aspect de l’en-tête.
- Ajoutez des sections de panneau au rapport :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surSectionset sélectionnez .
- SélectionnezSectionPanneau#et modifiez les valeurs dansPropriétéspour modifier l’aspect de la section de panneau.
- Ajoutez une section de grille de données :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objetSectionset sélectionnez .
- SélectionnezSectionDeLaGrilleDeDonnées#et modifiez les valeurs dansPropriétéspour modifier l’aspect de la section de grille de données.
- Pour ajouter un saut de page, dansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objetSectionset sélectionnez .
- Sélectionnez l’objetPied de pageet modifiez les valeurs dansPropriétéspour modifier l’aspect du pied de page.CONSEIL: Pour concevoir l’interface utilisateur de l’en-tête, de la section de panneau, de la section de grille de données ou du pied de page, développez le rapport dansVue de projet, puis double-cliquez sur l’objet pour modifier ce dernier dans l’éditeur de l’objet.
Fournir une réponse