Créer un convertisseur de couleur de gravité

Créez un convertisseur permettant de convertir la gravité des alarmes en couleurs.
  1. Créer le convertisseur :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Convertisseurs
      et sélectionnez
      Nouveau
      Convertisseur clé-valeur
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le convertisseur, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      SeverityColorConverter
      .
  2. Configurer le convertisseur :
    1. Double-cliquez sur
      SeverityColorConverter
      .
    2. Dans le volet central, en regard de
      Valeurs
      , sélectionnez
      String
      , puis sélectionnez
      Color
      .
      CONSEIL: Si vous ne voyez pas l’option requise, cochez la case
      Afficher tout
      .
    3. Ajoutez une autre ligne en sélectionnant
      Add
      .
    4. Saisissez les valeurs suivantes :
      Touches (UInt32)
      Valeurs (Color)
      1
      #ff0000
      0
      #0664c2
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal