Développer un tableau de bord d’alarme codé en couleur
Créez une interface multilingue qui affiche les alarmes avec un code de couleur et vous permet de les acquitter et de les confirmer.
Exemple d’application

NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
ColorCodedAlarmGrid.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.

Sélectionnez
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Exécuter
Fournir une réponse