Transferir un derecho en dispositivos Windows
Transfiera un derecho de tiempo de ejecución a otro dispositivo si tiene que reemplazar el dispositivo de tiempo de ejecución.
- En el dispositivo de tiempo de ejecución, vaya aC:\Program Files\Rockwell Automation\EntitlementManager, donde Herramientas de tiempo de ejecución está instalado.
- Haga doble clic en el archivoEntitlementManager.exe.
- En elAdministrador de derechos, enDerechos instalados, seleccione el derecho que desee transferir.
- SeleccioneTransferir.CONSEJO: Para ver la información detallada del derecho, seleccioneDetalles.
- El derecho ya no está activado para el dispositivo de tiempo de ejecución y ahora se puede asignar a otro dispositivo.OBSERVACIÓN: Si un dispositivo deja de funcionar por cualquier motivo, no podrá realizar el procedimiento de transferencia a través del Administrador de derechos. También puede ponerse en contacto con el equipo de soporte técnico y solicitar la transferencia de una clave de derecho.
Entregue su opinión