Activar un derecho de FactoryTalk Optix Studio Pro
Antes de usar FactoryTalk Optix Studio Pro, deberá activar el derecho que se le ha asignado.
- Acceda a la página de destino de FactoryTalk Optix.
- SeleccioneMis derechospara ver los derechos disponibles en la organización a la que pertenece.
OBSERVACIÓN: Si aún no tiene un derecho de FactoryTalk Optix Studio Pro, aparece un mensaje que indica que reúne las condiciones para obtener uno. - SeleccioneActivar derechopara asignar el derecho a su inicio de sesión.CONSEJO: Solo puede activar un derecho de FactoryTalk Optix Studio Pro para su propia cuenta. Ningún usuario puede activar un derecho para otro usuario.Aparece un mensaje donde se confirma que la activación del derecho se ha realizado correctamente.
Entregue su opinión