Información general de la guía de instalación de FactoryTalk Optix

Esta guía de instalación le ayuda a instalar y configurar los componentes de diseño y Runtime de un sistema
FactoryTalk®Optix
.
El sistema de FactoryTalk Optix incluye:
  • FactoryTalk Optix Studio o FactoryTalk Optix Studio con derechos Pro
  • Aplicación FactoryTalk Optix
  • Herramientas de tiempo de ejecución de FactoryTalk Optix
  • Derechos y organizaciones constituidos a través de
    FactoryTalk®Hub
    OBSERVACIÓN: Una organización es un conjunto de usuarios y servicios (incluido FactoryTalk Optix) accesibles y administrables a través de FactoryTalk Optix.
    OBSERVACIÓN: Los nuevos usuarios que se unan o creen una organización pueden solicitar un derecho de prueba de 90 días de FactoryTalk Optix Studio Pro.

Sistema
FactoryTalk®Optix

  • FactoryTalk Hub
    : Plataforma de servicios en línea desde la que puede acceder a las soluciones Software como servicio (SaaS) basadas en la nube de Rockwell Automation para crear sus organizaciones y diseñar, construir y mantener sus activos.
    Las soluciones SaaS basadas en la nube están incluidas en FactoryTalk Hub en forma de iconos. Cuando un nuevo usuario acceda a FactoryTalk Hub, se le concederá un período de prueba de 90 días para usar FactoryTalk Optix Studio Pro.
  • FactoryTalk Optix Studio
    : Editor de diseño instalado localmente que está disponible sin coste. FactoryTalk Optix Studio proporciona herramientas de edición para el diseño de HMI. No se necesita ninguna activación ni derecho.
    OBSERVACIÓN: FactoryTalk Optix Studio también se conoce como FactoryTalk Optix Studio Standard.
    OBSERVACIÓN: Consulte Información general sobre la configuración de FactoryTalk Optix Studio descargar e instalar FactoryTalk Optix Studio.
  • FactoryTalk Optix Studio con derechos Pro
    : Editor de diseño para la nube que se puede ejecutar en un explorador web o como aplicación instalada localmente. FactoryTalk Optix Studio Pro requiere una suscripción basada en un derecho de usuario.
    El derecho Pro permite la activación de un editor basado en explorador web y proporciona soporte técnico y funciones que requieren una conexión en la nube, como la integración de un repositorio de código basado en la nube, el control de versiones alojado en la nube, la implementación remota que requiere FactoryTalk Remote Access y la colaboración multiusuario.
    OBSERVACIÓN: Consulte Información general sobre la actualización de FactoryTalk Optix Studio Pro para instalar FactoryTalk Optix Studio con derechos Pro.
    OBSERVACIÓN:
    FactoryTalk Optix Studio Pro y Herramientas de tiempo de ejecución de FactoryTalk Optix requieren respectivamente un derecho que debe asignarse a una organización.
    Los derechos de FactoryTalk Optix Studio Pro se asignan a los usuarios de la organización, mientras que los derechos de Herramientas de tiempo de ejecución de FactoryTalk Optix se asignan a los dispositivos en los que están instalados.
  • Aplicación FactoryTalk Optix
    : Consta de dos componentes principales:
    • Proyecto
      : Representa el diseño y la configuración de la aplicación.
    • Tiempo de ejecución
      : El entorno de tiempo de ejecución en el que se ejecuta su aplicación.
    FactoryTalk Optix Studio
    le permite crear su aplicación combinando su proyecto con el tiempo de ejecución adecuado. La elección de Tiempo de ejecución depende del dispositivo de destino, por ejemplo, x86 o ARM, y del sistema operativo, Windows o Linux.
  • Herramientas ​de ​tiempo ​de ​ejecución
    : Debe instalar el paquete Herramientas de tiempo de ejecución en el dispositivo de destino para permitir la administración de derechos y la implementación de aplicaciones. Este paquete incluye dos componentes:
    • Servicio de actualización de la aplicación
      : Servicio que se ejecuta en segundo plano y que permite a FactoryTalk Optix Studio conectarse al dispositivo de destino e implementar la aplicación.
    • Administrador de derechos
      : Aplicación que gestiona los derechos de FactoryTalk Optix.
    IMPORTANTE:
    Las Herramientas de tiempo de ejecución ya están integradas en OptixPanels™ y EEC (Embedded Edge Computes, cálculos de flancos integrados).
    Debe descargar, instalar y activar las Herramientas de tiempo de ejecución para dispositivos Windows y Linux.
    OBSERVACIÓN: Consulte Instalar Herramientas de tiempo de ejecución de FactoryTalk Optix y los subcapítulos relacionados para obtener más información sobre este asunto.

Requisitos para la instalación y configuración

La instalación y el uso de los componentes del sistema de FactoryTalk Optix requieren:
  • Una cuenta de MyRockwell asociada a su empresa. Para crear su cuenta de RA, registre el correo electrónico de su empresa en el sitio web de MyRockwellAutomation: https://www.rockwellautomation.com/account/
  • Cuando haya creado una cuenta de usuario, acceda a FactoryTalk Hub.
    OBSERVACIÓN: Consulte Inicie sesión en FactoryTalk Hub para obtener más información sobre este asunto.
  • Una aplicación Authenticator en el teléfono. Microsoft Authenticator le concede acceso a FactoryTalk Hub.
    OBSERVACIÓN: Consulte Autenticar su cuenta de FactoryTalk Hub para obtener más información sobre este asunto.
Una empresa suele estar asociada a una organización a la que pueden unirse los usuarios de la empresa. Todos los derechos activados para una empresa se asignan a la organización.
IMPORTANTE: Los derechos de FactoryTalk Optix Studio Pro se asignan a usuarios específicos, mientras que los derechos de FactoryTalk Optix Runtime se asignan a un dispositivo de tiempo de ejecución específico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal