- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Agrupar objetos de dibujo
Agrupe los objetos de dibujo para moverlos juntos.
- Agrupe los objetos de dibujo de una de las siguientes formas:
- En el editor, dibuje un objeto, como un rectángulo o un círculo y, después, dibuje otro objeto dentro del primer objeto.
- EnVista del proyecto, arrastre un objeto debajo de otro. El objeto que arrastra aparece dentro del objeto bajo el cual lo arrastra.CONSEJO: Puede mover un objeto de dibujo fuera de otro objeto, pero los objetos se moverán juntos. Si cambia el tamaño de un objeto de dibujo en un grupo, no se modificará el tamaño de ningún otro objeto de dibujo del grupo.
Entregue su opinión