Crear un objeto gráfico a partir de un tipo

Cree una instancia de un objeto a partir de un tipo de objeto gráfico predefinido o un tipo de objeto gráfico personalizado.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , en
    UI
    , haga doble clic en el contenedor que va a contener el objeto.
    El contenedor se abre en el editor.
  2. En
    Vista Tipo
    , seleccione las carpetas para desplazarse al tipo de objeto y, a continuación, arrastre el objeto al editor.
    CONSEJO: También puede hacer clic con el botón derecho en un contenedor de la
    Vista del proyecto
    y seleccionar el objeto para agregar desde el menú contextual
    Nuevo
    .
Una instancia del objeto se agrega al contenedor. Si agrega más instancias del mismo objeto al mismo contenedor, un número incremental se anexará al nombre del objeto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal