Abrir proyecto remoto
Abra un proyecto remoto para ver un proyecto compartido que otros usuarios pueden editar.
Extraiga los cambios que otros usuarios realicen para ver la última versión del proyecto antes de incorporar los cambios o realizar otros cambios.
- Si hay un proyecto abierto, seleccioney, a continuación, seleccione
ProyectoCerrar proyecto. - SeleccioneCerraro, si hay cambios para guardar, seleccioneGuardar y cerrar.
- EnCrear un nuevo proyecto, seleccioneAbriry, a continuación, seleccioneRemoto.
- En la página de inicio, complete:
- URL remota. Introduzca la URL del repositorio remoto. Esta es la ubicación en la que se almacena el proyecto de forma remota. Si no conoce la URL, pregunte al Administrador del sistema.CONSEJO: Los nombres del proyecto y de repositorio deben ser los mismos, incluidas las mayúsculas.
- Ubicación. Introduzca la carpeta en el equipo local donde se guardarán y se confirmarán los cambios antes de insertarlos en el repositorio remoto. La ubicación predeterminada es. SeleccioneC:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optixpara buscar una ubicación diferente.
Examinar archivosCONSEJO: Si ha iniciado sesión enFactoryTalk Optix Studio, no es necesario que conozca laURL remotani laUbicación.Crear un nuevo proyectomuestra de forma automática todos los potenciales repositorios accesibles con su cuenta de Git Hub y todos los proyectos que puede abrir.
- SeleccioneAbrir. Aparece "Abrir proyecto desde remoto" en la barra de estado y el nuevo proyecto se abre con el mismo nombre que el repositorio remoto.
- Si en la barra de herramientas principal la opciónestá en azul y contiene un número, significa que el proyecto ha realizado cambios en el repositorio remoto que deberá extraer para ver la última versión del proyecto. El mensaje "Cambios remotos disponibles para extraer" se muestra en la barra de estado.Extraer desde remoto
- Seleccione. El mensajeExtraer desde remotoExtrayendo proyecto desde remotoaparece en la barra de estado.Cualquier conflicto entre los cambios en el repositorio remoto y los cambios en el proyecto local aparece resaltado en laVista previa de extracción. Las filas verdes enVista previa de extracciónmuestran los cambios del repositorio remoto, no los conflictos.
- EnVista previa de extracción, expanda un conflicto resaltado para mostrar los valores que están en conflicto.
- Seleccione la versión de contenido que desea conservar:
- Cambio local individual. En una fila resaltada, seleccionea la izquierda.
Historial local - Todos los cambios locales. En la parte superior de la vista previa, seleccioneIncorporar todos los cambios locales.
- Cambio remoto individual. En una fila resaltada, seleccionea la derecha.
Historial remoto - Todos los cambios remotos. En la parte superior de la vista previa, seleccioneIncorporar todos los cambios remotos.CONSEJO: Un icono en una fila enVista previa de extracciónindica que:
- Existe un conflicto entre el proyecto local y remoto.
- Se ha resuelto un conflicto al seleccionar el cambio local o remoto en la fila.
- Existe un cambio en el proyecto local o remoto.
- Se ha agregado un objeto.
- Se ha quitado un objeto.
- SeleccioneAceptar e insertarpara aceptar los cambios seleccionados, o seleccioneCancelarpara rechazar todos los conflictos del proyecto remoto y conservar los valores del proyecto local.
El proyecto se abre y aparece el mensaje
Proyecto sincronizado en remoto
en la barra de estado.Entregue su opinión