Crear un tipo de convertidor

Cree un tipo de convertidor y después utilice una instancia de convertidor para transformar valores en vínculos dinámicos avanzados.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Convertidores
    y seleccione
    Nuevo
    Converter
    .
  2. (Opcional) Junto al objeto del convertidor, seleccione
    Edit
    para cambiar el nombre del convertidor.
  3. En
    Propiedades
    , establezca los valores de propiedades del convertidor.
Utilice la instancia de tipo de convertidor para transformar valores en vínculos dinámicos avanzados. Consulte Crear un vínculo dinámico complejo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal