Crear una cuadrícula de alarmas analógicas
Cree una
Cuadrícula de alarmas analógicas
para mostrar el estado de cada alarma de una fila, incluidos los valores Alto, Altoalto, Bajo o Bajobajo.- Personalice los objetos incluidos en laCuadrícula de alarmas analógicaspara cambiar el aspecto de la cuadrícula y mostrar información sobre alarmas específicas.
- En la barra de herramientas principal, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas de plantillas, seleccioneWidgets.
- EnComponentes, arrastreCuadrícula de alarmas analógicasa una subcarpeta de la carpetaUI.ApareceráCuadrículaDeAlarmasAnalógicas# (type).
- EnBibliotecas de plantillas, seleccioneCerrar.
- (Opcional) En el editor, seleccione la cuadrícula de alarmas y los botones de la cuadrícula de alarmas para personalizar lasPropiedadesy losEventosde la cuadrícula y los botones. Por ejemplo, para cambiar la apariencia de la cuadrícula:
- Color de la fila. Seleccione el color de fondo de la fila o seleccionepara enlazar una etiqueta con el valor del color.
Agregar vínculo dinámico - Color del texto de la fila. Seleccione el color del texto de la cuadrícula de alarmas o seleccionepara enlazar una etiqueta con el valor del color.
Agregar vínculo dinámico
- (Opcional) Para visualizar información adicional de la alarma en tiempo de ejecución, seleccioneAlarmsDataGridy agregue columnas:
- EnPropiedades, después deColumnas, seleccioney el tipo de columna que quiere que aparezca en el extremo derecho de la cuadrícula:

- Columna de texto. Columna con texto estático.
- Columna de texto editable. Columna con texto que se puede editar en tiempo de ejecución.
- Columna de imagen. Columna que muestra un gráfico.
- EnPropiedades, expandaColumnasy desplácese hasta la nueva columnaColumnaDeCuadrículaDeDatos#.
- EnTextode la columna, seleccione.
Agregar vínculo dinámico - En la ventana Vínculo dinámico, desplácese a y, a continuación, seleccione la propiedad del evento de alarma.Para ver las propiedades por tipo de alarma, expanda los eventos de alarma identificados por.
CONSEJO: De forma predeterminada, laCuadrícula de alarmas analógicasmuestra todas las alarmas habilitadas y activas. Para mostrar solo algunas alarmas en tiempo de ejecución, consulte Crear un filtro de alarma.
Entregue su opinión