Crear objetos Motor
Cree los datos del objeto Motor de muestra para rellenar la cuadrícula de datos.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- Pase el cursor por encima del objeto, seleccioney escriba
Motor. - Agregue y configure variables:
- En la parte superior dePropiedades, agregue tres variables seleccionandoy seleccionando
Variable. - Para cambiar el nombre de las variables, pase el cursor por encima de cada variable, seleccioney escriba:

- Speed
- Acceleration
- Torque
- Convierta el objeto Modelo en un tipo de objeto:
- EnVista Tipo, haga doble clic enModelo.
- DesdeVista del proyecto, arrastreMotoraVista Tipo.
- Cree y organice las instancias del objeto Motor:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- Pase el cursor por encima de la carpeta, seleccioney escriba
MotorObjects. - EnVista del proyecto, arrastreMotora la carpetaMotorObjects.
- Pase el cursor por encima deMotor, seleccioney escriba
TurbineLeftMotor. - Para crear dos instancias del objeto Motor, arrastreMotorTypedesdeVista Tipoa la carpetaMotorObjectsdeVista del proyecto.
- Para cambiar el nombre de los motores, pase el cursor por encima de cada objeto, seleccioney escriba:

- TurbineRightMotor
- TurbineCentralMotor
- Configure TurbineLeftMotor:
- EnVista del proyecto, seleccioneTurbineLeftMotor.
- EnPropiedades, establezca los valores de las siguientes propiedades:PropiedadValorAcceleration30Speed20Torque40
- Configure TurbineRightMotor:
- EnVista del proyecto, seleccioneTurbineRightMotor.
- EnPropiedades, establezca los valores de las siguientes propiedades:PropiedadValorAcceleration60Speed50Torque70
- Configure TurbineCentralMotor:
- EnVista del proyecto, seleccioneTurbineCentralMotor.
- EnPropiedades, establezca los valores de las siguientes propiedades:PropiedadValorAcceleration90Speed80Torque100
Entregue su opinión