Erweitertes Lichtgittersystem von Rockwell Automation erhöht Flexibilität und Sicherheit

GuardShield-450L-Sicherheitslichtgitter nutzen eine innovative Transceiver-Technologie für die Absicherung von Roboterzellen oder anderen gefährlichen Anwendungen.

Die zunehmende Verbreitung von Robotern hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Lichtgittern geführt, die für eine sichere Arbeitsumgebung zwischen vollautomatisierten Roboterzellen und dem Rest der Anlage sorgen. Das Sicherheitslichtgittersystem Allen-Bradley GuardShield 450L von Rockwell Automation ist eine flexible, kostengünstige Lösung, die neben der Sicherheit auch die Produktivität erhöht. Dies geschieht mithilfe einer innovativen Transceiver-Technologie.

Klicken Sie bitte auf das Bild, um es in hochauflösender Form anzufordern.

„Anwender werden erhebliche Vorteile während des gesamten Lebenszyklus des neuen Lichtgittersystems erfahren, insbesondere bei der Installation und beim Betrieb“, verspricht Manfred Stein, Global Product Manager für Sicherheitslichtgitter bei Rockwell Automation.

Das integrierte Laser-Ausrichtungssystem (ILAS) der neuen GuardShield 450L-E-Serie verkürzt die Installationszeit durch mehrere sichtbarer Laserpunkte. Durch ein einfaches Berühren des ILAS-Symbols auf der Frontscheibe kann das Lichtgitter optimal ausgerichtet werden. Zusätzlich lässt sich das GuardShield 450L-E-System aufgrund seines kompakten Aufbaus und des über die ganze Länge reichenden Schutzfelds einfach in Anwendungen für den Hand- und Fingerschutz integrieren, wobei Schutzfeldlängen in Vielfachen von 150 mm von 150 mm bis 1950 mm möglich sind.

Um die Flexibilität zu erhöhen, können bei der Inbetriebnahme erweiterte Funktionen und Leistungsmerkmale genutzt werden, z. B. Kaskadierung, integriertes Muting und Blanking, die aber gleichzeitig das Höchstmaß an Sicherheit erhalten.

Die umfangreichen Muting- und Blanking-Funktionen des GuardShield 450L-E-Lichtgitters lassen sich einfach über DIP-Schalter an den jeweiligen Plug-In Modulen einstellen. Geläufige Muting-Einstellungen, z. B. 4 oder 2 Sensoren mit L- und T-Konfiguration und Überbrückungsfunktion, lassen sich ebenso auswählen wie reduzierte Auflösung oder Teach-In-Blanking (fixiert). Für eine mehrseitige Absicherung kann ferner ein Kaskadierungs-Plug-In zur Reihenschaltung mehrerer GuardShield 450L-Sicherheitslichtgittersysteme installiert werden.

Alle diese Sonderfunktionen, kombiniert mit der hohen Flexibilität des GuardShield 450L-Transceiver-Designs, tragen dazu bei, die logistische Planung zu vereinfachen und die für die gesamte Bandbreite von Anwendungen erforderlichen Lagerbestände zu minimieren.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) ist der weltweit größte, spezialisierte Hersteller von Automatisierungs- und Informationslösungen für die industrielle Produktion. Ziel von Rockwell Automation ist es, die Produktivität seiner Kunden zu steigern. Darüber hinaus verpflichtet sich das Unternehmen zur Nachhaltigkeit. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Das Unternehmen beschäftigt etwa 22 000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern.

Medienkontakte

Jasmin Rast oder Sebastian Wuttke
Tanja Gehling

Kontakt

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.

Neuesten Nachrichten

Registrieren Sie sich über folgenden Link um automatisch über aktuelle Ausgaben der Automation Today per E-Mail informiert zu werden.