Sicher abgeschaltetes Drehmoment

Neues netzwerkfähiges Safe Torque-Off-Modul von Rockwell Automation vereinfacht die Konstruktion von Maschinen

Neues Optionsmodul reduziert die Anzahl der erforderlichen Ports durch Nutzung einer gemeinsamen IP-Adresse für Sicherheits- und Steuerungsfunktionen

Rockwell Automation stellt ein netzwerkfähiges Safe Torque-Off-Optionsmodul vor, mit dem sich sicherheitsgerichtete sowie andere Funktionen über das gleiche EtherNet/IP-Netzwerk übertragen lassen. Für die Allen Bradley-Antriebe PowerFlex 755 und PowerFlex 755T ausgelegt, erhöht diese Lösung die Sicherheit von Mitarbeitern und Maschinen, indem Drehmomente sicher abgeschaltet werden können, ohne den Antrieb von der Stromversorgung zu trennen. Diese Funktionalität erlaubt einen schnelleren Neustart nach Eingriffen des Sicherheitssystems.

Klicken Sie bitte auf das Bild, um es in hochauflösender Form anzufordern.

„Durch die Integration von Sicherheitsfunktionen in eine EtherNet/IP-basierte Steuerung lassen sich die Kosten für die Verdrahtung sowie Redundanzen von festverdrahteten Sicherheitssystemen senken“, erläutert Christof Dörge, Commercial Engineer Safety und Functional Safety Expert bei Rockwell Automation. „Außerdem ermöglicht sie den Zugriff auf Echtzeit-Daten und optimiert damit die Produktivität der Anwendung.“

Das Optionsmodul ist mit Allen-Bradley GuardLogix- sowie Compact GuardLogix-Steuerungen kompatibel und ermöglicht die Nutzung einer gemeinsamen IP-Adresse für Sicherheits- und Steuerungsfunktionen. Dies reduziert die Anzahl der erforderlichen Ports. Das netzwerkfähiges Safe Torque-Off-Optionsmodul erfüllt alle relevanten Industrienormen gemäß den SIL 3/ bzw. PLe Sicherheitswerten und lässt sich in festverdrahteten und netzwerkbasierten Safe Torque-Off-Anwendungen einsetzen.

Mit den über EtherNet/IP integrierten Sicherheitsfunktionen profitieren Hersteller von reduzierten Hardware- und Installationskosten sowie einer verbesserten Produktivität bei geringerem Platzbedarf. Das netzwerkfähiges Safe Torque-Off-Optionsmodul bietet die Flexibilität, falls erforderlich auch in dezentralen Antrieben installiert werden zu können.

Damit eignet sich das Modul für Anwendungen in praktisch allen Produktionsbereichen, die Sicherheitsfunktionen erfordern.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) ist der weltweit größte, spezialisierte Hersteller von Automatisierungs- und Informationslösungen für die industrielle Produktion. Ziel von Rockwell Automation ist es, die Produktivität seiner Kunden zu steigern. Darüber hinaus verpflichtet sich das Unternehmen zur Nachhaltigkeit. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Das Unternehmen beschäftigt etwa 22 000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern.

Medienkontakte

Jasmin Rast oder Sebastian Wuttke
Tanja Gehling

Kontakt

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.

Neuesten Nachrichten

Registrieren Sie sich über folgenden Link um automatisch über aktuelle Ausgaben der Automation Today per E-Mail informiert zu werden.