Machinery Safebook 5: Alles über funktionale Sicherheit

Neue Version zum Thema Maschinensicherheit bietet noch mehr nützliche Informationen, praktische Empfehlungen und Anwendungsbeispiele

Rockwell Automation stellt seine neueste Version der beliebten Machinery-Safebook-Reihe vor, dem Handbuch für sicherheitsbezogene Steuerungssysteme für Maschinen.

Machinery Safebook 5: Alles über funktionale Sicherheit

Das „Machinery Safebook 5“ wurde gegenüber der vorhergehenden Version um viele neue Informationen, Beispiele und Berechnungen erweitert und unterstreicht damit seine Bedeutung als unverzichtbares Referenzhandbuch mit Best Practices für alle Anwender, die sich mit funktionaler Sicherheit von Maschinen befassen.

Sicherheitsexperten haben das 144 Seiten starke Handbuch erstellt und in einfach verständliche Kapitel mit folgenden Schwerpunkten unterteilt: Richtlinien, Normen, Sicherheitsstrategien, Berechnungen, Systemaufbau, Anwendungsbeispiele und Tools.

Die neuen und überarbeiteten Inhalte im „Machinery Safebook 5“ umfassen unter anderem:

  • Änderungen bei der Risikobewertung
    • Mit der aktualisierten Neuausgabe erhalten Anwender die Möglichkeit, aus veröffentlichten offiziellen Richtlinien und Normen den für ihre Anwendung erforderlichen Ansatz auszuwählen.
    • Risikograph: Das Safebook 5 enthält nun auch Erläuterungen zur „Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Gefährdungsereignisses“ gemäß der aktuellen Ausgabe der EN ISO 13849-1. Unter bestimmten Rahmenbedingungen lässt sich der Performance Level PLr je nach der vorhersehbaren Eintrittswahrscheinlichkeit um eine Stufe herabsetzen.
  • Subsysteme
    • Eine eingehendere Beschreibung von Subsystemen verhilft dem Leser zu einem besseren Verständnis der EN ISO 13849-1 basierend auf dem IFA SISTEMA Performance Level Calculator.
  • Beispiele zur Systemkonfiguration
    • Die verschiedenen Schaltungs-/Systembeispiele wurden im Hinblick auf die neuesten Anlagenkomponenten unter Berücksichtigung neuer und geänderter Normen aktualisiert.
  • Anwendungsbeispiel
    • Die neue Ausgabe beschreibt ein klar verständliches Beispiel, das aus den vielen vorgefertigten Maschinensicherheits-Funktionsdokumenten aus dem Angebot von Rockwell Automation ausgewählt wurde. Diese stehen für alle Interessenten zum Download bereit.
  • Technologie, Produkte und Engineering-Tools
    • Dieser neue Abschnitt beleuchtet Produkte zur Maschinensicherheit unter technologischen Aspekten. Ein weiterer Abschnitt zu Engineering-Software und Führungstools soll dabei unterstützen, Maschinensicherheitsprojekte zu verschlanken.

Vom Safebook 4 sind über 20.000 Exemplare im Einsatz. Mit der Veröffentlichung des „Machinery Safebook 5“ in mehreren Sprachen steigert Rockwell Automation die Verbreitung und bietet damit mehr professionellen Anwendern aus dem Bereich der Maschinensicherheit eine praktische Orientierungshilfe. Das Kompendium ist in acht Sprachen verfügbar (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Polnisch und Tschechisch). Japanisch und Portugiesisch werden in Kürze ebenfalls verfügbar sein.

Das Handbuch „Machinery Safebook 5“ ist ein umfassendes Nachschlagewerk für alle wichtigen Aspekte zum Thema Maschinensicherheit und kann kostenfrei als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) ist der weltweit größte, spezialisierte Hersteller von Automatisierungs- und Informationslösungen für die industrielle Produktion. Ziel von Rockwell Automation ist es, die Produktivität seiner Kunden zu steigern. Darüber hinaus verpflichtet sich das Unternehmen zur Nachhaltigkeit. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Das Unternehmen beschäftigt etwa 22 000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern.

Medienkontakte

Jasmin Rast oder Sebastian Wuttke
Tanja Gehling

Kontakt

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.