Rockwell Automation erweitert modernes Prozessleitsystem PlantPAx

Rockwell Automation erweitert modernes Prozessleitsystem PlantPAx für intelligenteren Prozessbetrieb bei mehr Sicherheit und Produktivität

Neuerungen ermöglichen Anlagenbetreibern höheren Mehrwert aus der digitalen Transformation

Für den digitalen Wandel in der Prozessindustrie ist eine nahtlose und sichere Vernetzung aller Geräte innerhalb eines Unternehmens erforderlich. Das Prozessleitsystem PlantPAx von Rockwell Automation ermöglicht eine solche Konnektivität schon seit langem, nutzt dazu offene Kommunikationsstandards und ist in anlagenweite Automatisierungssysteme integrierbar. Rockwell Automation wird die Plattform um neue Funktionen erweitern, mit denen sich der Mehrwert für Prozessbetriebe nicht nur in Werksanlagen, sondern im gesamten Unternehmen weiter erhöhen lässt.

Klicken Sie bitte auf das Bild, um es in hochauflösender Form anzufordern.

„Die Neuerungen, die wir 2018 mit unserem Prozessleitsystem PlantPAx umsetzen werden, sollen Anlagenbetreibern zu einem noch intelligenteren und stabileren Betrieb bei höherer Sicherheit und Produktivität verhelfen“, erklärt Oliver Vogel, Solution Architect Process Automation bei Rockwell Automation. „Auch in der kommenden Version von PlantPAx haben wir die Rückmeldungen der Anwender berücksichtigt. Die Anpassung an bevorzugte Industriestandards bietet Anlagenbetreibern einen weiteren Mehrwert. Diese Innovationen unterstützen Unternehmen dabei, mit ihrem Prozessleitsystem noch mehr Vorteile aus einer anlagenweiten Vernetzung zum Connected Enterprise ziehen zu können.“

Mit der kommenden Version von PlantPAx können Anlagenbetreiber ungeplante Ausfallzeiten minimieren und die Systemverfügbarkeit verbessern. Für höhere Sicherheit bei der Kommunikation zwischen den Steuerungen und Ein-/Ausgängen sorgt die Unterstützung des Parallel Redundancy Protocoll (PRP), einem Industriestandard für redundantes Ethernet.

Die neue Version wird auch über eine aktualisierte Bedienerschnittstelle verfügen. Trend- und Analysetools sorgen darüber hinaus für höhere Produktivität sowie effizienteren Betrieb und Wartung. Dazu gehört auch eine ausgebaute Prozessobjektbibliothek für eine bessere Anpassung an standardisierte Industrieanzeigen. Die erweiterte Bibliothek ermöglicht zudem eine intuitive Integration in elektrische Schutzeinrichtungen zur Nutzung der beiden Kommunikationsstandards EtherNet/IP und IEC 61850. Durch die Vernetzung der elektronischen Steuerung und Regelung werden die anlagenweiten Steuermöglichkeiten weiter ausgebaut. Doppelte Infrastrukturen erübrigen sich, was wiederum eine einfachere Bereitstellung und niedrigere Gesamtbetriebskosten ermöglicht.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) ist der weltweit größte, spezialisierte Hersteller von Automatisierungs- und Informationslösungen für die industrielle Produktion. Ziel von Rockwell Automation ist es, die Produktivität seiner Kunden zu steigern. Darüber hinaus verpflichtet sich das Unternehmen zur Nachhaltigkeit. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Das Unternehmen beschäftigt etwa 23 000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern.

Medienkontakte

Jasmin Rast oder Sebastian Wuttke
Tanja Gehling

Neuesten Nachrichten

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.

Anmelden

Registrieren Sie sich über folgenden Link um automatisch über aktuelle Ausgaben der Automation Today per E-Mail informiert zu werden.