Optoelektronischer Sensor von Rockwell Automation für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen vorgestellt

Neuer Hochleistungssensor bietet großen Erfassungsbereich und erhöhte Umgebungstoleranz für Einsatz in Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Fördertechnik und Verpackung

Der neue optoelektronische Sensor Allen-Bradley 42AF RightSight M30 ist die jüngste Ergänzung des Smart Sensing-Portfolios von Rockwell Automation. Aufgrund seiner verbesserten Schutzart, des großen Erfassungsbereichs und des kompakten, rechtwinkligen Gehäuses bietet der Smart-Sensor RightSight M30 die notwendige Flexibilität und Leistung für zahlreiche anspruchsvolle Anwendungen.

Klicken Sie bitte auf das Bild, um es in hochauflösender Form anzufordern.

„Unser neuer optoelektronischer Sensor ist für eine sehr hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen ausgelegt, in denen sich Schmutz oder unerwünschte Partikel auf der Sensorlinse ansammeln könnten“, erklärt Udo Füger, European Product Manager bei Rockwell Automation.

Der IO-Link-fähige Sensor lässt sich ganz einfach in ein Connected Enterprise integrieren. Dabei werden Daten und Diagnosen direkt vom Sensor zum Steuerungssystem geleitet, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Produktivität zu steigern. Dank dieser Funktionalität stellt der Sensor Informationen wie Signalstärke, Standort, Näherungsalarme und Timing-Funktionen bereit, mit denen sich die betriebliche Effizienz steigern lässt und die Fehlerbehebung optimiert wird. Zusätzlich erweisen sich die gut sichtbaren 360°-LED-Leistungs- und Statusanzeigen bei der Einrichtung, Überwachung und Fehlerbehebung als äußerst hilfreich.

Das strapazierfähige, rechtwinklige Gehäuse bietet Befestigungsmöglichkeiten am Sensorgehäuse entweder über M30 mm oder M18 mm Gewinde für einen schnellen und flexiblen Einbau und Austausch. Das für IP67/IP69k/1200 PSI ausgelegte Gehäuse ist vollständig abgedichtet, sodass Reinigungsprozesse mit hohem Druck und hoher Temperatur stattfinden können. Der Sensor ist nicht nur mit mehreren Betriebsarten ausgestattet, sondern steht außerdem in leicht anzuwendenden, fest eingestellten Modellen und teachbaren Versionen zur Verfügung, an denen sich die Empfindlichkeit und Ausgangskonfiguration per Tastendruck einstellen lässt.

Der optoelektronische Sensor Allen-Bradley 42AF RightSight M30 von Rockwell Automation wurde auf der Automation Fair 2018 vorgestellt und ist mittlerweile weltweit erhältlich. Weitere Informationen und Produkteigenschaften finden Sie hier.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) ist der weltweit größte, spezialisierte Hersteller von Automatisierungs- und Informationslösungen für die industrielle Produktion. Ziel von Rockwell Automation ist es, die Produktivität seiner Kunden zu steigern. Darüber hinaus verpflichtet sich das Unternehmen zur Nachhaltigkeit. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Das Unternehmen beschäftigt etwa 22 000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern.

Medienkontakte

Jasmin Rast oder Sebastian Wuttke
Tanja Gehling

Kontakt

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.

Neuesten Nachrichten

Registrieren Sie sich über folgenden Link um automatisch über aktuelle Ausgaben der Automation Today per E-Mail informiert zu werden.