Lichtgitter mit Transceiver-Technologie

Rockwell Automation stellt Lichtgitter mit patentierter Transceiver-Technologie vor

Neues Lichtgittersystem für mehr Flexibilität und Arbeitssicherheit

Das neue Allen-Bradley GuardShield 450L Sicherheitslichtgitter-System von Rockwell Automation ist eine flexible, kosteneffiziente Lösung, die für höchste Sicherheit steht und durch innovative Transceiver-Technologie eine höhere Produktivität ermöglicht. Aufgrund der zunehmenden Automatisierung von Fertigungsprozessen und des verstärkten Einsatzes von Robotertechnik in Produktionslinien sind Hersteller stets an modernen Möglichkeiten interessiert, die Sicherheit innerhalb der Produktionsumgebung zu gewährleisten und auszubauen.

Klicken Sie bitte auf das Bild, um es in hochauflösender Form anzufordern.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Sicherheitslichtgittern, die auf vordefinierten Sendern und Empfängern basieren, nutzt dieses Lichtgittersystem der nächsten Generation ein patentiertes Empfängerdesign mit Steckmodulen, durch die das Gerät entweder als Sender oder Empfänger fungiert. Nach dem Einschalten erfährt der Transceiver über das integrierte Modul, welche Funktion er zu erfüllen hat.

„Wenn Lichtgittersysteme auf Basis der herkömmlichen Sender-/Empfänger-Architektur entwickelt werden, müssen Kunden mehrere Lichtgittermodelle für verschiedene Funktionen einbauen“, so Christof Dörge, Commercial Engineer Safety und Functional Safety Expert bei Rockwell Automation. „Dies erübrigt sich mit dem GuardShield 450L, dessen Funktionen sich mittels Steckmodulen anpassen lassen.“

Für eine einfache Ein-/Aus-Funktionalität stehen fünfpolige Steckmodule zur Verfügung. Zudem ermöglichen achtpolige Steckmodule einen manuellen und automatischen Neustart, wenn gewünscht auch mit externer Geräteüberwachung (External Device Monitoring, EDM). Erweiterte Funktionseinstellungen werden über DIP-Schalter am jeweiligen Steckmodul konfiguriert, was die Einrichtung zusätzlich vereinfacht.

Das Lichtgittersystem, das ideal zur Hand- und Fingererkennung geeignet ist und in verschiedenen Schutzhöhen angeboten wird, verfügt zudem über ein aktives Schutzfeld über die gesamte Transceiver-Länge. Diese Funktion eliminiert inaktive Erkennungsbereiche, die bei anderen Lichtgittern normalerweise oben und unten auftreten.
Statt wie bei herkömmlichen Lichtgittersystemen außerhalb oder an der Maschine lässt sich das GuardShield 450L Lichtgittersystem dank des aktiven Messfelds und kompakten Designs in ein Maschinengestell einbauen. Zudem sorgen flexible Montagesätze und integrierte Ausrichtungshilfen für eine schnelle Montage.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) ist der weltweit größte, spezialisierte Hersteller von Automatisierungs- und Informationslösungen für die industrielle Produktion. Ziel von Rockwell Automation ist es, die Produktivität seiner Kunden zu steigern. Darüber hinaus verpflichtet sich das Unternehmen zur Nachhaltigkeit. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Das Unternehmen beschäftigt etwa 22 000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern.

Medienkontakte

Jasmin Rast oder Sebastian Wuttke
Tanja Gehling

Kontakt

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.