Innovatives KI-Modul von Rockwell Automation modelliert, überwacht und optimiert industriellen Betrieb

Innovatives KI-Modul lernt von spezifischen Applikationen, alarmiert Bediener bei Fehlermeldungen und zeigt Lösungen zur Fehlerbehebung auf

Für Analyselösungen zu Diagnosezwecken im industriellen Betrieb waren lange Zeit Datenexperten mit weitreichendem Hintergrundwissen zur jeweiligen Anwendung erforderlich. Diese Experten benötigen Wochen, Monate oder gar Jahre, um das System zu verstehen und zu modellieren. Dieses Fachwissen bündelt Rockwell Automation nun in Project Sherlock, einem neuen Modul mit  künstlicher Intelligenz (KI) (engl. „Artificial Intelligence“ AI).

Click the image above to request a high resolution version.

Der datenbasierte Analysealgorithmus wird in einem Modul bereitgestellt, das direkt in das Steuergehäuse integriert ist. Sobald implementiert, „erlernt“ die KI mit der Nutzung physikalisch-basierter Modellierung die von der Steuerung verwaltete Anwendung. Um diese zu bestimmen, fragt die Lösung Steuerungsvariablen ab. Darüber hinaus können Benutzer über Add-on-Befehle Ein- und Ausgänge selbst auswählen, um festzulegen, was modelliert werden soll. Die KI von Project Sherlock lernt schnell über den durch die Steuerung laufenden Datenstrom und erstellt ein Modell. Der gesamte Prozess lässt sich innerhalb von Minuten umsetzen. Es sind keine umfassenden Verlaufsdaten erforderlich und es ist ebenso wenig notwendig, die Daten aus der Automatisierungsebene zu extrahieren.

Nach Erstellung des Modells überwacht Project Sherlock ununterbrochen den Betrieb auf Abweichungen zu den bisher gewonnenen grundsätzlichen Erkenntnissen. Taucht ein Problem auf, wird automatisch über einen Trigger der Alarm an ein HMI-Bild oder KPI-Dashboard weitergeleitet. In Zukunft wird das Modul nicht nur Diagnosen erstellen, sondern auch Lösungsansätze vorschlagen oder automatisch Systemparameter anpassen, um das Problem ohne Bedienereingriff zu lösen.

„Project Sherlock ist eine einfach bereitzustellende Komponente, die Fertigungsunternehmen umfassende intelligente Analysen ermöglicht“, erklärt Ashkan Ashouriha, Solution Architect Integrated Architecture & Connected bei Rockwell Automation. „Im Zuge der digitalen Transformation nutzen unsere Kunden zunehmend Produktionsdaten, um ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern. Sie können dabei nicht auf Analysen von Experten warten. Selbst wenn es genug „Datenwissenschaftler“ für den Bereich der industriellen Fertigung gäbe, hat nicht jedes Unternehmen die Zeit oder das Budget dafür, einen dieser Experten zu beschäftigen. Die KI nutzt unseren eigens entwickelten „machine learning“-Algorithmus und erstellt anhand der Automatisierungsinfrastruktur aussagekräftige Analysen – mit einem Mehrwert, der sich bereits unmittelbar nach der Integration in die Logix-Backplane zeigt.“

Die von Project Sherlock erstellten Diagnosen reduzieren im Vergleich zu anderen KI-Lösungen mögliche Fehlalarme deutlich, da sie auf physikalisch-basierter Modellierung und industriellen Anwendungen beruhen. Die Project Sherlock KI kann beispielsweise erkennen, ob die Temperaturschwankungen in einem Kessel darauf zurückzuführen sind, weil der Vorlauf im zulässigen Bereich schwankt, oder ob es sich um eine Abweichung handelt, für die Korrekturmaßnahmen ergriffen werden müssen.

Die Erstversion der Project Sherlock KI verfügt über einsatzbereite Templates für Kessel, Pumpen und Kühler, die sich optimal für Prozess- oder Hybridanwendungen eignen. Über die Konfigurationsanleitung können Fertigungsunternehmen weitere Anwendungen entwickeln.

Anwender können wählen, in welchem Umfang und welchen Intervallen die PLC-CPU  die Daten von dem Modul erhalten soll, hierbei setzt die CPU jeweils den Trigger. Die CPU-Last der Steuerung und der Netzwerkauslastung werden dabei von dem Modul nicht nennenswert beeinträchtigt. Bereits seit 18 Monaten befinden sich Pilotprojekte der KI im erfolgreichen Einsatz. Das Modul wird ab Mitte 2018 erhältlich sein.

Diese neue KI-Engine gehört zu einem umfassenderen und stetig wachsenden Portfolio an Analyselösungen von Rockwell Automation. Das neue Portfolio bietet unternehmensweit in der gesamten Produktion ein Nutzen in Geräten, Maschinen und komplexen Systemen. Die Entwickler von Rockwell Automation verbinden FactoryTalk Analytics for Devices über den Shelby-Chatbot und seine Action Cards mit der Project Sherlock KI, damit die Anwender entsprechend interagieren können. Außerdem lassen sich Analysefunktionen von Project Sherlock bequem in die FactoryTalk Analytics-Platform integrieren, um Anlagendaten mit in Business-Intelligence-Strategien einbinden zu können.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) ist der weltweit größte, spezialisierte Hersteller von Automatisierungs- und Informationslösungen für die industrielle Produktion. Ziel von Rockwell Automation ist es, die Produktivität seiner Kunden zu steigern. Darüber hinaus verpflichtet sich das Unternehmen zur Nachhaltigkeit. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Das Unternehmen beschäftigt etwa 23 000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern.

Medienkontakte

Jasmin Rast oder Sebastian Wuttke
Tanja Gehling

Neuesten Nachrichten

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.

Anmelden

Registrieren Sie sich über folgenden Link um automatisch über aktuelle Ausgaben der Automation Today per E-Mail informiert zu werden.