Hellere, flexiblere Warnleuchte von Rockwell Automation

Warnleuchte erleichtert Bedienung und Auswahl durch die Möglichkeit, sieben Module in eine Leuchte zu integrieren

Rockwell Automation stellt das 70-mm-Warnleuchtensystem Allen-Bradley ControlTower 856T vor. Dieses neue System bietet eine hellere LED-Beleuchtung und ein breites Angebot an audio-visuellen Technologien, die alle in einem Gehäuse mit 70 mm Durchmesser zur Verfügung stehen. Die ControlTower 856T kann bis zu sieben Module aufnehmen und bietet Anwendern damit die Möglichkeit, eine Vielzahl von Maschinen- und Prozesszuständen mit einem einzigen Gerät zu überwachen.

Klicken Sie bitte auf das Bild, um es in hochauflösender Form anzufordern.

Dank seines neuen modularen Designs kann das ControlTower 856T-System zahlreiche Signalisierungsanwendungen mit einer geringeren Anzahl von Komponenten abdecken.

„Mit unserer neuen Warnleuchte erreichen Ingenieure kürzere Markteinführungszeiten, da weniger Komponenten ausgewählt werden müssen“, erklärt Roger Chojnowsky, Commercial Engineer Power&Components bei Rockwell Automation. „Auch die Anwender profitieren dank der skalierbaren audio-visuellen Optionen und der Möglichkeit, mit einer einzigen Warnleuchte eine größere Zahl an Maschinenzuständen überwachen zu können, von geringeren Gesamtbetriebskosten.“

Die Warnleuchte verfügt über in den Sockel steckbare Push-In-Klemmen und in die Licht- und Schallgebermodule integrierte DIP-Schalter, mit denen sich verschiedene Betriebsmodi einfach konfigurieren lassen. Anwender können aus einer Reihe von Tönen auswählen, mit denen dem Bedienpersonal ein bestimmter Maschinenstatus oder -zustand gemeldet wird. Zu diesen Optionen gehören Mehrton-Piezo-Schallgebermodule und Mehrton-Wandler-Schallgeber.

Das ControlTower 856T-System beinhaltet darüber hinaus nicht stapelbare Lichtmodule für Anwendungen, die eine flache Signalisierungseinrichtung erfordern, aber dieselbe Montageinfrastruktur wie die Warnleuchte nutzen wollen.

Das IP66/67-klassifizierte System kann in rauen Umgebungsbedingungen und im erweiterten Betriebstemperaturbereich (bis zu 70 °C) eingesetzt werden. Globale Anforderungen erfüllt das System mit seiner 24-V-AC/DC- und 120/240-V-AC-Ausführung. Die Produktreihe ist in Form von separaten Komponenten oder als vorkonfigurierte, werkseitig montierte Warnleuchte erhältlich und bietet damit optimale Flexibilität.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) ist der weltweit größte, spezialisierte Hersteller von Automatisierungs- und Informationslösungen für die industrielle Produktion. Ziel von Rockwell Automation ist es, die Produktivität seiner Kunden zu steigern. Darüber hinaus verpflichtet sich das Unternehmen zur Nachhaltigkeit. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Das Unternehmen beschäftigt etwa 22 000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern.

Medienkontakte

Jasmin Rast oder Sebastian Wuttke
Tanja Gehling

Kontakt

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.